This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:VDD 故障

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162691/ucc28780evm-002-vdd-fault

器件型号:UCC28780EVM-002
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好、E2E 专家、

你好。

我目前正在寻找有关 UCC28780EVM-002的帮助。 在 Vdd 下测量时、似乎出现故障延迟、而输出电压为0V、而不是20V。我们专门在 C15处测量以查看 Vdd 下的电压。 在这种情况下、我该如何复位/修复电路板? 我已附上我们目前在 Vdd 看到的内容的图片、以及显示故障延迟示例的数据表的屏幕截图。

提前感谢您的支持。

此致、

CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、CSC、  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器及其 EVM。  

    遗憾的是、故障延迟示例的屏幕截图未将其纳入您的帖子中。  但是、我确实在数据表中找到了图53、该图似乎与您的描述相匹配。  
    该故障延迟与 OPP 故障有关、其中160ms 计时器通过在每个160ms 工作窗口之间插入一个1.5s 关断间隔来防止超过 OPP 阈值的过载、只要存在 OPP 故障。  

    在上面的屏幕截图中、VDD 循环是连续的、因此它不表示任何涉及1.5秒关断的故障。   
    在图53中、您可能会注意到 VDD 上升斜率较快、而下降斜率相对较慢。  在这种情况下、1.5s 电离期间消耗的 IDD 电流为 Ifault、仅为265uA 左右。
    在上面的屏幕截图中、情况正好相反:VDD 缓慢上升、随后快速下降。  这表示在 VDD 达到17.5V 导通阈值后 IDD 为高电平、而 Irun 约为 Ifault 的10倍。  这表明您的控制器正在尝试启动、但在 VDD 降至 UVLO 之前无法完成该作业。   
    这种情况可能是由几个可能原因中的任何一个引起的。  它可能很简单、就像启动输入电压不足一样、也可能更复杂。

    我建议您按照本应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/slua982中的调试过程 来识别和解决问题。  

    此致、
    Ulrich