主题中讨论的其他器件: UCC28780
您好、E2E 专家、
你好。
我目前正在寻找有关 UCC28780EVM-002的帮助。 在 Vdd 下测量时、似乎出现故障延迟、而输出电压为0V、而不是20V。我们专门在 C15处测量以查看 Vdd 下的电压。 在这种情况下、我该如何复位/修复电路板? 我已附上我们目前在 Vdd 看到的内容的图片、以及显示故障延迟示例的数据表的屏幕截图。
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、E2E 专家、
你好。
我目前正在寻找有关 UCC28780EVM-002的帮助。 在 Vdd 下测量时、似乎出现故障延迟、而输出电压为0V、而不是20V。我们专门在 C15处测量以查看 Vdd 下的电压。 在这种情况下、我该如何复位/修复电路板? 我已附上我们目前在 Vdd 看到的内容的图片、以及显示故障延迟示例的数据表的屏幕截图。
提前感谢您的支持。
此致、
CSC
您好、CSC、
感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器及其 EVM。
遗憾的是、故障延迟示例的屏幕截图未将其纳入您的帖子中。 但是、我确实在数据表中找到了图53、该图似乎与您的描述相匹配。
该故障延迟与 OPP 故障有关、其中160ms 计时器通过在每个160ms 工作窗口之间插入一个1.5s 关断间隔来防止超过 OPP 阈值的过载、只要存在 OPP 故障。
在上面的屏幕截图中、VDD 循环是连续的、因此它不表示任何涉及1.5秒关断的故障。
在图53中、您可能会注意到 VDD 上升斜率较快、而下降斜率相对较慢。 在这种情况下、1.5s 电离期间消耗的 IDD 电流为 Ifault、仅为265uA 左右。
在上面的屏幕截图中、情况正好相反:VDD 缓慢上升、随后快速下降。 这表示在 VDD 达到17.5V 导通阈值后 IDD 为高电平、而 Irun 约为 Ifault 的10倍。 这表明您的控制器正在尝试启动、但在 VDD 降至 UVLO 之前无法完成该作业。
这种情况可能是由几个可能原因中的任何一个引起的。 它可能很简单、就像启动输入电压不足一样、也可能更复杂。
我建议您按照本应用手册 :https://www.ti.com/lit/pdf/slua982中的调试过程 来识别和解决问题。
此致、
Ulrich