Thread 中讨论的其他器件: PSpice for TI
您好!
我正在尝试在 Altium 中模拟 LM3409。 它似乎是加密的、因此我无法使用它。 TI 不再使用他们的仿真器、此后、我无法对该设计进行仿真、这对我来说是一个大问题。 我是否可以在 Altium 中对其进行仿真? Altium 中是否存在可使用的未加密 PSpice 模型? 您是否可以建议使用其他软件来仿真该恒流 LED 驱动器?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在尝试在 Altium 中模拟 LM3409。 它似乎是加密的、因此我无法使用它。 TI 不再使用他们的仿真器、此后、我无法对该设计进行仿真、这对我来说是一个大问题。 我是否可以在 Altium 中对其进行仿真? Altium 中是否存在可使用的未加密 PSpice 模型? 您是否可以建议使用其他软件来仿真该恒流 LED 驱动器?
谢谢你
大家好、Myles、
在下面的链接中的设计工具和仿真下、我们在 PSpice 中提供了 LM3409的模型。
谢谢 Tuan
大家好、Myles、
这些是 PSpice 或 TINA 仿真中的不同模型。 除了指定的软件外、这些软件不能在其他任何地方使用。 我们建议您在以下链接中为 PSpice 环境中的仿真下载 PSpice 软件。
PSpice for TI 仿真工具|德州仪器 TI.com
谢谢 Tuan
Myles、
您可以参阅 PSPICE-FOR-TI 的用户指南、如下所示。
当您选择0.038 Ω Rsns 时、您的设计目标是 IT-max = 6.5A。
为了确保 IL (电感器电流) 上升至6.5A 并使 PFET 关断、RDSon 和电感器电阻器上的压降应低于 Vin-VF、即:
VIN - 6.5A xRdson - 6.5A x RL > VF (1)
- VF :LED 总正向电压
- Rdson :Q1 Rdson
-RL : 电感器电阻
否则、PFET 将保持开启状态、永远不会关闭。
原理图中的 PFET (2N6845)为1欧姆。 您可以减少 FET Rdson 或选择其他 PFET、并确保公式(1) 符合设计要求。
希望以上解释对您有所帮助。
因此、我将 PFET 更改为理想 PFET、我相信我的电感器也是理想的。 这将使 Rdsn = 0且 RL = 0、这将使方程式(1)等于 Vin > VF、在我的情况下是如此。 12V>5.8。 我仍在获取仿真的最新屏幕截图。
我想知道我从 TI 第三方模型加载的 LED 是否有问题? 我认为我已正确生成器件、并且 LED 的规格与我所需的规格相似(大约3V)。
我尝试使用0.1欧姆的电阻器、仿真根本不会运行。