This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:将在氮化镓中使用的 PSpice 模型

Guru**** 1540860 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, PSPICE-FOR-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1129471/lm3409-pspice-model-to-be-used-in-atlium

器件型号:LM3409
Thread 中讨论的其他器件: PSpice for TI

您好!  

我正在尝试在 Altium 中模拟 LM3409。 它似乎是加密的、因此我无法使用它。 TI 不再使用他们的仿真器、此后、我无法对该设计进行仿真、这对我来说是一个大问题。 我是否可以在 Altium 中对其进行仿真? Altium 中是否存在可使用的未加密 PSpice 模型? 您是否可以建议使用其他软件来仿真该恒流 LED 驱动器?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Myles、

    在下面的链接中的设计工具和仿真下、我们在 PSpice 中提供了 LM3409的模型。   

    LM3409数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:  

    我下载了所有这些 PSpice 模型、并尝试让它们正常工作。 在 Altium 中、它经常说它是一个加密模型。 Altium 中是否存在可使用的未加密 PSpice 模型? 您是否可以建议使用其他软件来仿真该恒流 LED 驱动器?

    谢谢、  

    Myles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这五 个选项之间有何差异?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Myles、

    这些是 PSpice 或 TINA 仿真中的不同模型。  除了指定的软件外、这些软件不能在其他任何地方使用。  我们建议您在以下链接中为 PSpice 环境中的仿真下载 PSpice 软件。   

    PSpice for TI 仿真工具|德州仪器 TI.com

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、太棒了、我会尝试一下。 我是否只需点击"Request"按钮并从那里转到?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myles、

    您需要申请、请阅读并按照链接上的超视图进行操作。  它说明了您需要执行的操作。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以访问它并尝试安装它。 您是否有关于如何安装的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myles、

    您可以参阅 PSPICE-FOR-TI 的用户指南、如下所示。   

    https://www.ti.com/lit/ml/slyp725/slyp725.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用随 lm3409 PSpice 电路提供的 TRANS 仿真设置、您可以下载该设置。 我现在收到此错误消息。 我已经尝试了一整天的时间来解决这个问题、似乎无法使它正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想它的产生方式是、它读取 V (IN)、V (SW)、V (OUT)和 I (LED)。

    我尝试进入仿真窗口以去除其中一条迹线、但它不会让我失望、因为它无法运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我添加自己的探头。 电路工作、但我收到这两条错误消息。

    然后、我为流经 LED 的电流添加一条迹线、它不起作用。 为0安培。 我还可以提供哪些其他信息来帮助您解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myles、  

    不确定你的期望。  

    单击 Run PSpice 后、ILED 电流默认显示在输出窗口中。 您也可以右键单击输出窗口中的鼠标按钮、单击"添加跟踪"并添加需要查看的跟踪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、当您首次打开模型时、它会运行设置、但我必须在几个地方修改它、然后更改 LED、以获得正确的正向电压。  我可以附加我的项目、以便您可以看到我所说的内容吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请。  

    请提供更多详细信息。 如果需要、您还可以附加视频快照。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这里是我的原理图以及我在输出端得到的结果。 流出电感器的电流实际上很好! 我不知道我的 LED 为什么不读取任何内容。  

    我已附加我的项目。 我只需要任何具有大约3伏正向电压的 LED 即可使其正常工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Myles、  

    您在 Vout 到 Coff 引脚之间缺少一个电阻器。  

    请添加电阻器并查看其是否正常工作。 如果仍然没有、请尝试将 R4更改为0.1欧姆、看看它是否起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我添加了一个10.2k Ω 电阻器。 似乎这让我离我要去的地方更远了。

    我将 R4更改为0.1、该扼流圈将正弦波的振幅降至最大2A。 这似乎也不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该电路使用电流大于设计电路的0.038 Rsns 电阻器。

    请使用较低的 Rdson 更改 PFET。 也可以选择理想的 PFET 进行仿真。  之后、它应该起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为这适用于原理图中的 LED、但由于我尝试使用高正向电压模拟不同的 LED、因此我需要使用较小的 Rsns 来提供更大的电流。 是对还是不对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您选择0.038 Ω Rsns 时、您的设计目标是 IT-max = 6.5A。  

    为了确保 IL (电感器电流) 上升至6.5A 并使 PFET 关断、RDSon 和电感器电阻器上的压降应低于 Vin-VF、即:

    VIN - 6.5A xRdson - 6.5A x RL  > VF         (1)

         - VF :LED 总正向电压  

         - Rdson :Q1 Rdson  

         -RL : 电感器电阻

    否则、PFET 将保持开启状态、永远不会关闭。  

    原理图中的 PFET (2N6845)为1欧姆。 您可以减少 FET Rdson 或选择其他 PFET、并确保公式(1) 符合设计要求。  

    希望以上解释对您有所帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我将 PFET 更改为理想 PFET、我相信我的电感器也是理想的。 这将使 Rdsn = 0且 RL = 0、这将使方程式(1)等于 Vin > VF、在我的情况下是如此。 12V>5.8。 我仍在获取仿真的最新屏幕截图。

    我想知道我从 TI 第三方模型加载的 LED 是否有问题? 我认为我已正确生成器件、并且 LED 的规格与我所需的规格相似(大约3V)。

    我尝试使用0.1欧姆的电阻器、仿真根本不会运行。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已检查您使用的 LED 规格 SML813WBC8W、不建议在新设计中使用。 此外、它仅提供20mA 电流。 它不适合6.5A 应用。 您只需用直流电压替换 LED 即可。   

      

    但是、我不建议依赖仿真结果、因为模型与实际器件有很大不同。 您可能会获得一个用于实际测试的 EVM 板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的情况很有趣、因为这是我们公司已经建立和销售的董事会、并且已经完成了一段时间。 现在、我正在尝试让仿真运行、以匹配我们在现实生活中如何运行它。 我添加了一个电压源、以复制这4个 LED 的正向电压、每个 LED 为2.9。 它给了我一个奇怪的图形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否更改了 PFET? 您还能在同一图中显示 SW 波形吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 PFET 更改为通用的 pspice 组件。 您是说方波波吗? 我必须弄清这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法弄清这一点。 您能不能将我指向另一个方向、或者我们还可以尝试其他一些方法吗? 您是否可以尝试让正向电压为3V 且以2A 电流运行的 LED 在您的终端工作原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Myles –我们这个问题的专家目前正在庆祝中国黄金周假期、他们下周将对您做出回应– Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的注意!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Myles、  

    实际上、上面所附的原理图已经工作了、您还可以找到所附的仿真结果。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、让我看看它是否可以使它正常工作