This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2803:UCC2803

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2803, TL431, OPA2277, UCC3803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162167/ucc2803-ucc2803

器件型号:UCC2803
主题中讨论的其他器件: TL431OPA2277UCC3803

尊敬的各位成员:

我尝试使用 UCC2803进行仿真、我在执行仿真时看到一些错误。 您可以在下面看到 PSPICE 原理图。  

有人能帮我找出问题吗?

此致  

Farzaneh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    请描述或包含仿真错误图片。  有许多可能的错误、每个错误都有一个独特的解决方案。

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    你是对的。 我发送了一份仿真窗口中显示的所有内容的副本。

    感谢你的帮助

    Farzaneh


    ***** 10/18/22 07:39:29 ***** PSpice 16.6.0 (2012年10月)***** ID# 0****

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Ucc2803"[ C:\Cadences\UCC2803-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Ucc2803.sim ]


    ****电路说明


    秘书长的报告


    **创建电路文件"Ucc2803.cir"
    **警告:此自动生成的文件可能会被后续仿真覆盖

    *库:
    *配置文件库:
    *本地库:
    *从 C:\Users\f_FARIDI\AppData\Roaming\SPB_Data\cdssetup\OrCAD_PSpice/16.6.0/PSpice.ini 文件的[PSPICE 网表]部分:
    .lib "C:\Cadences\SPB_16.6\tools\capture\library\UCCx803_UCCx813-3_PSPICE_TRANS_UNCRC_18FEB2016\uccx813-3.lib"
    .lib "C:\Cadences\SPB_16.6\tools\capture\library\TL431_PSPICE\TL431.lib"
    .lib "C:\Cadences\SPB_16.6\tools\capture\library\opa2277\OPAx277.LIB"
    .lib "C:\Cadences\SPB_16.6\tools\pspice\library\nom.lib"
    .stmlib "C:\Cadences\SPB_16.6\tools\capture\library\TL431_PSPICE\TL431.lib"
    stmlib "C:\Cadences\SPB_16.6\tools\capture\library\TI\OPA2277\OPAx277.LIB"

    *分析指令:
    Tran 0 5s 0
    选项 ADVCONV
    .PROBE64 V (alias (*)) i (alias (*)) W (alias (*)) D (alias (*))) noise (alias (*))
    .INC "..\SCHEMATIC1.net

    ****包括 SCHEMATIC1.net ****
    *获取 UCC2803
    X_U1 N00301 N00289 N00931 N00574 0 N00087 N00193 N00556 UCC3803
    V_V1 N00139 0 148V
    R_R1 N00139 N00189 80.6k
    R_R2 N00189 N00193 80.6k
    R_R3 N00289 N00301 10k
    C_C1 N00289 N00301 1n
    X_Q1 N00556 N00574 N00552 awb2n2222a 参数:
    +
    R_R4 N00931 N00552 3.09k
    C_C2 0 N00574 1n
    R_R5 N00556 N00574 10k
    C_C3 0 N00931 470p
    R_R6 N00289 N01306 4.99k
    X_U2 N01475 N01494 N00556 N01306 PS2501参数:Rel_CTR=1
    R_R7 0 N01306 1.43K
    R_R8 N01475 N01482 1.21K
    R_R9 N01494 N01482 4.87K
    R_R10 N01551 N01482 10K
    X_D1 N01494 N01551 awb1n251参数:
    C_C4 N01551 0 1n Tc=0
    X_U3 N01494 0 N01825 TL431
    R_R11 N01825 0 3.6K
    R_R12 N01804 N01494 442K
    C_C5 N01804 N01825 68P
    C_C6 N01494 N01804 22P
    V_V2 N01482 0 12V
    R_R13 N01482 N01825 13.7K
    C_C7 0 N00556 100N
    C_C8 0 N00139 2.2uF

    ****恢复 Ucc2803.cir ****
    .end

    ***** 10/18/22 07:39:29 ***** PSpice 16.6.0 (2012年10月)***** ID# 0****

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Ucc2803"[ C:\Cadences\UCC2803-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Ucc2803.sim ]


    ****二极管模型参数


    秘书长的报告


    X_U1._DCLAMP X_U1._D X_U1._D7_mod X_U2.demit
    为10.000000E-15 10.000000E-15 1.000000E-06 1.000000E-12
    N .01 .1 .1 1.999644
    BV 100 6.
    IBV 10.000000E-06
    Rs.8.
    TT 6.000000E-09 500.000000E-09
    CJO 4.000000E-12 50.000000E-12
    VJ .6
    m.45.
    例如1.424


    X_D1.model22 DCLAMP
    为15.490000E-09 13.500000E-12
    N 1.994 1.000000E-03
    BV 60 100
    IBV 1 1.000000E-03
    RS .9637 5.000000E-03
    TT 432.800000E-09 50.400000E-09
    CJO 1.164000E-12 45.000000E-12
    VJ .9.75
    M.06499 .302
    XTI 2.5.


    X_U1.XVccZEN.DZEN X_U1.XEA.DCLAMP X_U1.XEA.DMOD
    1.000000E-09 10.000000E-15 10.000000E-15
    N 2
    BV 13.432 10.
    IBV 9.259300E-03 .01
    RS 7.3771 10.
    TT 20.000000E-09 1.000000E-09
    CJO 620.010000E-12 10.000000E-12


    ***** 10/18/22 07:39:29 ***** PSpice 16.6.0 (2012年10月)***** ID# 0****

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Ucc2803"[ C:\Cadences\UCC2803-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Ucc2803.sim ]


    **** BJT 模型参数


    秘书长的报告


    X_U1.QN380x X_U1._PNP X_Q1.model4 X_U2.Qdtect
    NPN PNP NPN NPN NPN
    1 1 1 1级
    为15.200000E-15 100.000000E-18 166.780000E-15 100.000000E-12
    bf 105 500 150 100
    NF 1 1.074 1.3
    VAF 98.5 78 100
    宜家.5
    ISE 8.200000E-12 3.920000E-12
    NE 2 1.776
    BR 4 1 2.394 50
    NR 1 1.074 1
    VAR 20 500
    IKR .225
    NC 1
    ISS 0 0 0 0
    RB 1.49.676
    成果管理制
    关于.373 0 .1 0
    RC .149 0 .654 0
    CJE 35.500000E-12 22.250000E-12 10.000000E-12
    VJE .75 1.333 .75
    MJE .522
    CJC 12.200000E-12 0 8.370000E-12 10.000000E-12
    vjc .75 .75 1.333 .75
    马约. 33 . 33 . 518 . 33
    XCJC 1 1 .5 1
    CJS 0 0 0 1.000000E-12
    VJS .75 .75 .7 .75
    mJs .5
    TF 500.000000E-12 454.400000E-12 100.000000E-12
    Xtf 13.24
    VTF 4.83
    ITF .2163
    TR 85.000000E-09 117.500000E-09 220.000000E-09
    XTB 1.5 2.34
    KF 0 0 0 0 0
    AF 1 1 1 1
    CN 2.42 2.2 2.42 2.42
    d .87.52.87.87


    X_U1.XEA.QPMOD
    PNP
    级别1
    100.000000E-18
    bf 100
    NF 1.
    BR 1
    编号1
    ISS 0
    关于0
    RC 0
    CJE 0
    VJE .75
    CJC 0
    vjc.75
    马约.33.
    XCJC 1.
    CJS 0
    VJS .75
    KF 0
    AF 1.
    CN 2.2.
    d .52.


    ***** 10/18/22 07:39:29 ***** PSpice 16.6.0 (2012年10月)***** ID# 0****

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Ucc2803"[ C:\Cadences\UCC2803-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Ucc2803.sim ]


    **** MOSFET 模型参数


    秘书长的报告


    X_U1.XDRIVE._NMOS
    NMOS
    级别1
    l 100.000000E-06
    宽100.000000E-06
    VTO 3.
    Kp 1.
    伽马0
    PHI .6
    λ 0
    第10号公路
    10.000000E-15
    JS 0
    铅.8.
    PBSW 0.8
    CJ 101.851000E-09
    CJSW 0
    CGSO 0
    CDO CG0
    CGBO 0
    NSUB 1.000000E+09
    TOX 0
    XJ 0
    UCRIT 10.000000E+03
    DIOMOD 1.
    VFB 0
    Leta 0
    Weta 0
    U0 0
    温度0
    VDD 5.
    XPART 0


    x_U1.XDRIVE._PMOS
    PMOS
    级别1
    l 100.000000E-06
    宽100.000000E-06
    VTO -3
    Kp 1.
    伽马0
    PHI .6
    λ 0
    第5.5号公路
    10.000000E-15
    JS 0
    铅.8.
    PBSW 0.8
    CJ 101.851000E-09
    CJSW 0
    CGSO 0
    CDO CG0
    CGBO 0
    NSUB 1.000000E+09
    TOX 0
    XJ 0
    UCRIT 10.000000E+03
    DIOMOD 1.
    VFB 0
    Leta 0
    Weta 0
    U0 0
    温度0
    VDD 5.
    XPART 0


    ***** 10/18/22 07:39:29 ***** PSpice 16.6.0 (2012年10月)***** ID# 0****

    **配置文件:"SCHEMATIC1-Ucc2803"[ C:\Cadences\UCC2803-PSpiceFiles\SCHEMATIC1\Ucc2803.sim ]


    ****电压控制开关模型参数


    秘书长的报告


    X_U1.SSWITCH X_U1.XU5.SUVLO
    Ron 125 1.
    ROFF 10.000000E+06 1.000000E+06
    VON 4.
    VOFF 2.
    VT 3.85
    VH .25.
    TD 0


    错误--瞬态偏置点计算中的收敛问题


    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087) 5.1618 (N00139) 63.4290 (N00189) 38.3850 (N00193) 13.3410

    (N00289).0641 (N00301).1641 (N00552) 147.8E-09 (N00556) 96.54E-09

    (N00574) 84.92E-09 (N00931) 150.9E-09 (N01306) 0.0143 (N01475) 5.1429

    (N01482) 5.1429 (N01494) 5.1408 (N01551) 5.1426 (N01804) 5.1402

    (N01825) 1.0702 (X_U1.1) 25.86E-09 (X_U1.3) 0.0000 (X_U1.6).0429

    (X_U2.B).0014 (X_U2.D) 5.1408 (X_U2.R) 144.6E-15 (X_U2.T) 12.05E-15

    (X_U3.2).0141 (X_U3.3).0141 (X_U3.4) 82.51E-09 (X_U1.11) 2.1429

    (X_U1.12) 2.1429 (X_U1.15).0429

    (X_U1.16) 2.1429 (X_U1.17) 2.1429

    (X_U1.18) 51.20E-09 (X_U1.19).0429

    (X_U1.20) 0.0857 (X_U1.26)-2.1429

    (X_U1.27) 1.5000 (X_U1.29).0429

    (X_U1.32) 2.1429 (X_U1.33).0429

    (X_U1.34) 2.1429 (X_U1.35) 2.1428

    (X_U1.36).0429 (X_U1.37) 2.1429

    (X_U1.38).0429 (X_U1.39) 0.0000

    (X_U1.41) 2.1429 (X_U1.43) 2.1428

    (X_U1.44).0043 (X_U1.45) 20.69E-09

    (X_U1.46)-1.6843 (X_U1.47) 21.87E-09

    (X_U1.52).0429 (X_U1.53) 2.1407

    (X_U1.56) 2.1407 (X_U1.57) 2.1429

    (X_U1.59) 1.7143 (X_U1.60).2143

    (X_U1.61).0429 (X_U1.63) 2.1429

    (X_U1.64).6429 (X_U1.65) 2.1429

    (X_U1.66) 1.0500 (X_U1.69).3343

    (X_U1.70) 1.5000 (X_U1.LEB) 5.0000

    (X_U1.Tog).0429 (X_U1.VSS).0429

    (X_U3.IKA) 17.17E-09 (X_U1.puls)-21.17E-27

    (x_U1.X1.4) 2.1429 (X_U1.X3.4) 2.1429

    (x_U1.X4.4) 2.1429 (X_U1.X6.4).0429

    (x_U1.X7.4) 2.1429 (X_U1.X8.4).0429

    (X_U3.VREF).4587 (X_U1.CSLEB) 64.67E-09

    (x_U1.ctrst) 2.1429 (X_U1.X10.4).0429

    (x_U1.X12.4).0429 (X_U1.X16.4).0429

    (x_U1.X17.4).0429 (X_U1.X18.4) 2.1429

    (x_U1.X19.4) 2.1429 (X_U1.X20.4) 2.1429

    (x_U1.X21.4) 2.1429 (X_U1.X29.6) 2.1429

    (x_U1.XEA.2)-0193 (X_U1.XEA.7)-.2816

    (x_U1.XHD.6) 2.1429 (X_U1.XUV.3) 1.2128

    (x_U1.XuV.4) 0.0000 (X_U1.ctimer).0025

    (x_U1.oscout).0429 (X_U1.rstosc).0429

    (x_U1.uvlout) 21.87E-09 (X_U1.X0DC.4) 2.1429

    (x_U1.X13.10) 2.1429 (X_U1.X13.20) 2.1429

    (x_U1.X14.10) 2.1429 (X_U1.X14.20) 2.1429

    (x_U1.XEA.11)-.4408 (X_U1.XEA.13)-.5568

    (x_U1.XEA.16).1761 (X_U1.XTFF.3) 2.1429

    (x_U1.XTFF.4) 2.1429 (X_U1.XTFF.7) 1.5000

    (x_U1.XTFF.8) 1.5000 (X_U1.XTFF.9) 1.5000

    (x_U1.XToog.4).0429 (X_U1.X18.HYS).2143

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).0429

    (x_U1.XEA.OUT)-0176 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 0.0000 (X_U1.XROSC.4).0429

    (x_U1.XTFF.10) 1.5000 (X_U1.X29.X1.5) 2.1429

    (x_U1.X29.X1.7) 0.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 2.1429 (X_U1.XDRIVE.2) 3.0189

    (x_U1.XDRIVE.3) 3.0188 (X_U1.XEA.OUT1)-0187

    (x_U1.XEA.OUT2)-0192 (X_U1.XHD.X1.5) 2.1429

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 2.1429 (X_U1.XRstHD.4).0429

    (x_U1.XTFF.X1.5) 1.5000 (X_U1.XTFF.x2.5) 1.5000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 1.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 1.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5) 1.5000 (X_U1.XTFF.X6.5) 1.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 2.1429 (X_U1.XTFF.X8.4) 2.1429

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404).0018 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473) 15.61E-09 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529).0141 (X_U3.N16955532).0141

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936).0428

    (X_U3.N16975344) 5.1405 (X_U3.N16976181).8571

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 5.1408


    这些电压无法收敛:

    V (N00289)=-254.02mV \ 64.12mV
    V (N00301)=-154.08mV \ 164.07mV
    V (X_U1.52)= 42.92mV \ 42.86mV
    V (X_U1.26)=-5.000V \-2.143V
    V (X_U1.Tog)= 42.92mV \ 42.86mV
    V (X_U1.16)= 2.146V \ 2.143V
    V (X_U1.oscout)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.35)= 2.146V \ 2.143V
    V (X_U1.43)= 2.146V \ 2.143V
    V (X_U1.44)= 10.00mV \ 4.286mV
    V (X_U1.53)= 4.952V \ 2.141V
    V (X_U1.56)= 4.952V \ 2.141V
    V (X_U1.29)= 42.92mV \ 42.86mV
    V (X_U1.VSS)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U2.B)= 1.346mV \ 1.353mV
    V (X_U3.N16955404)= 847.10uV \ 1.830mV
    V (X_U3.VREF)= 1.070V \ 458.65mV
    V (X_U1.XUV.3)= 13.34V \ 1.213V
    V (N00087)= 8.019V \ 5.162V
    V (X_U1.XToog.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.27)= 49.83mV \ 1.500V
    V (X_U1.X1.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X3.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X7.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.ctrst)= 2.146V \ 2.143V
    V (X_U1.X8.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.38)= 42.92mV \ 42.86mV
    V (X_U1.X6.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.6)= 42.92mV \ 42.86mV
    V (X_U1.X13.10)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.33)= 42.92mV \ 42.86mV
    V (X_U1.34)= 134.60mV \ 2.143V
    V (X_U1.X13.20)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.32)= 2.146V \ 2.143V
    V (X_U1.X14.10)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.37)= 134.60mV \ 2.143V
    V (X_U1.X14.20)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X16.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.57)= 2.146V \ 2.143V
    V (X_U1.X17.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.X18.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X19.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X20.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X21.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X12.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.XROSC.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.X99DC.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.X4.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X10.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.XEA.2)=-19.40mV \-19.28mV
    V (X_U1.XEA.16)=-142.08mV \ 176.07mV
    V (X_U1.XEA.7)=-600.00mV \-281.63mV
    V (X_U1.XRstHD.4)= 100.00mV \ 42.86mV
    V (X_U1.12)= 2.146V \ 2.143V
    V (X_U1.19)= 42.92mV \ 42.86mV
    V (X_U1.X0DC.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.XHD.X1.5)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.XHD.6)= 2.181V \ 2.143V
    V (X_U1.XHD.X3.3)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X29.X1.5)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.X29.6)= 2.181V \ 2.143V
    V (X_U1.X29.X3.3)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.XTFF.X1.5)= 300.00mV \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.7)= 3.434V \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.4)= 3.477V \ 2.143V
    V (X_U1.70)= 3.434V \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.8)= 49.83mV \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.x2.5)= 300.00mV \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.3)= 3.477V \ 2.143V
    V (X_U1.XTFF.10)= 49.84mV \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.9)= 49.83mV \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.X3.5)= 3.500V \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.X4.5)= 3.500V \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.X5.5)= 300.00mV \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.X6.5)= 300.00mV \ 1.500V
    V (X_U1.XTFF.X7.4)= 5.000V \ 2.143V
    V (X_U1.XTFF.X8.4)= 5.000V \ 2.143V

    这些电源电流无法收敛:

    I (X_U1.EBEARef)=-31.75nA \ 8.015nA
    I (X_U3.E_E23)= 847.10uA \ 1.830mA
    I (X_U3.E_E24)= 6.917nA \ 15.61nA
    I (X_U3.E_E25)=-6.917nA \-15.61nA
    I (X_U1.XDRIVE.EB1)= 269.66nA \-301.75nA
    I (X_U1.XToog.EB1)=-570.76uA \-2.000pA
    I (X_U1.X1.EB1)=-28.57mA \-1.000nA
    I (X_U1.X3.EB1)=-28.57mA \-1.000nA
    I (X_U1.X7.EB1)=-28.54mA \-100.00pA
    I (X_U1.x8.EB1)=-570.76uA \-2.000pA
    I (X_U1.X6.EB1)=-570.76uA \-44.86pA
    I (X_U1.X13.EBQB)=-482.92uA \-21.41uA
    I (X_U1.X13.EBQ)=-48.65mA \-100.00pA
    I (X_U1.X14.EBQB)=-482.92uA \-21.41uA
    I (X_U1.X14.EBQ)=-48.65mA \-100.00pA
    I (X_U1.x16.EB1)=-570.76uA \-2.000pA
    I (X_U1.X17.EB1)=-571.36uA \-20.00pA
    I (X_U1.X18.EB1)=-28.57mA \-1.000nA
    I (X_U1.X19.EB1)=-28.54mA \-100.00pA
    I (X_U1.X20.EB1)=-28.54mA \-100.00pA
    I (X_U1.X21.EB1)=-28.54mA \-100.00pA
    I (X_U1.X12.EB1)=-570.76uA \-22.74pA
    I (X_U1.XROSC.EB1)=-571.36uA \-20.00pA
    I (X_U1.X99DC.EB1)=-571.36uA \-20.00pA
    I (X_U1.X4.EB1)=-28.57mA \-10.00nA
    I (X_U1.X10.EB1)=-570.76uA \-2.043pA
    I (X_U1.XEA.EB1)= 2.359mA \-213.97uA
    I (X_U1.XRstHD.EB1)=-570.76uA \-44.86pA
    I (X_U1.X0DC.EB1)=-28.54mA \-100.00pA
    I (X_U1.XHD.X1.X1.EB1)=-2.854A \-21.44uA
    I (X_U1.XHD.X3.X3.E1)=-2.819A \-870.00pA
    I (X_U1.X29.X1.EB1)=-2.854A \-21.44uA
    I (X_U1.X29.X3.E1)=-2.819A \-870.00pA
    I (X_U1.XTFF.X1.EB1)=-625.43uA \-140.00pA
    I (X_U1.XTFF.X2.EB1)=-625.43uA \-140.00pA
    I (X_U1.XTFF.X3.EB1)=-166.09uA \-140.00pA
    I (X_U1.XTFF.X4.EB1)=-8.625mA \-140.00pA
    I (X_U1.XTFF.X5.EB1)= 7.834mA \-140.00pA
    I (X_U1.XTFF.X6.EB1)=-625.43uA \-140.00pA
    I (X_U1.XTFF.X7.EB1)=-15.23mA \-100.00pA
    I (X_U1.XTFF.X8.EB1)=-15.23mA \-100.00pA
    I (X_U1.Vrout)= 29.10pA \ 0A
    I (X_U1.VR2)=-205.36pA \-207.42pA
    I (X_U2.Vsense)= 27.18pA \ 3.614pA
    I (X_U3.V_V16)= 847.10uA \ 1.830mA
    I (X_U3.V_V7)=-560.55nA \ 528.23pA
    I (X_U3.V_V17)= 6.917nA \ 15.61nA
    I (X_U3.V_V18)=-6.924nA \-15.60nA
    I (X_U1.XEA.V4)=-2.306mA \ 203.98uA
    I (X_U3.X_H8.VH_H8)= 439.46nA \ 429.13nA

    这些设备无法收敛:
    X_U2.D1 X_D1.D1n251_0 X_U3.D_D11 X_U3.D_D12 X_U1.XVccZEN.D1 X_U1.XEA.d14
    X_U1.XEA.d12 X_U1.XU5.EB1 X_U1.X13.EBQ X_U1.X14.EBQ X_U1.X14.EBQ X_U1.XTFF.X2.EB1
    X_U1.XTFF.X5.EB1 X_U1.XTFF.X6.EB1 X_U1.XDRIVE.M2 X_U1.QTIm X_Q1.Q2n2222A_0
    X_U2.Q1 X_U1.XEA.Q1

    ****中断****
    ****参数:RELTOL = 0.001
    ****参数:ABSTOL =1e-012
    ****参数:VNTOL = 1e-006
    ****参数:GMIN = 1e-012
    ****参数:TSTOP = 5.
    ****参数:Tmax = 0
    ****参数:ITL1 = 150
    ****参数:ITL2 =20
    ****参数:ITL4 = 10.
    ****参数:自动转换= 1.
    ****参数:AutoConverge.ITL1 = 1000
    ****参数:AutoConverge.ITL2 =1000
    ****参数:AutoConverge.ITL4 = 1000
    ****参数:AutoConverge.RELTOL = 0.05
    ****参数:AutoConverge.ABSTOL =0.001
    ****参数:AutoConverge.VNTOL = 0.001
    ****参数:AutoConverge.PIVTOL = 1e-010
    ****参数:ADVCONV = 1.
    ****参数:Current_Simulation = 0
    ****参数:方法= 0
    ****参数:TRTOL = 7.
    ****参数:STEPGMIN = 0
    ****参数:GMINSTEPS = 0
    ****参数:ITL6=0
    ****参数:NOSTEPDEP = 0
    ****参数:PTRANSTEP = 0
    ****参数:GMINSRC = 0
    ****参数:PSEUDOTRAN = 0
    ****参数:NOSTEPSRC = 0
    瞬态偏置点计算中的收敛问题


    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087) 5.1618 (N00139) 63.4290 (N00189) 38.3850 (N00193) 13.3410

    (N00289).0641 (N00301).1641 (N00552) 147.8E-09 (N00556) 96.54E-09

    (N00574) 84.92E-09 (N00931) 150.9E-09 (N01306) 0.0143 (N01475) 5.1429

    (N01482) 5.1429 (N01494) 5.1408 (N01551) 5.1426 (N01804) 5.1402

    (N01825) 1.0702 (X_U1.1) 25.86E-09 (X_U1.3) 0.0000 (X_U1.6).0429

    (X_U2.B).0014 (X_U2.D) 5.1408 (X_U2.R) 144.6E-15 (X_U2.T) 12.05E-15

    (X_U3.2).0141 (X_U3.3).0141 (X_U3.4) 82.51E-09 (X_U1.11) 2.1429

    (X_U1.12) 2.1429 (X_U1.15).0429

    (X_U1.16) 2.1429 (X_U1.17) 2.1429

    (X_U1.18) 51.20E-09 (X_U1.19).0429

    (X_U1.20) 0.0857 (X_U1.26)-2.1429

    (X_U1.27) 1.5000 (X_U1.29).0429

    (X_U1.32) 2.1429 (X_U1.33).0429

    (X_U1.34) 2.1429 (X_U1.35) 2.1428

    (X_U1.36).0429 (X_U1.37) 2.1429

    (X_U1.38).0429 (X_U1.39) 0.0000

    (X_U1.41) 2.1429 (X_U1.43) 2.1428

    (X_U1.44).0043 (X_U1.45) 20.69E-09

    (X_U1.46)-1.6843 (X_U1.47) 21.87E-09

    (X_U1.52).0429 (X_U1.53) 2.1407

    (X_U1.56) 2.1407 (X_U1.57) 2.1429

    (X_U1.59) 1.7143 (X_U1.60).2143

    (X_U1.61).0429 (X_U1.63) 2.1429

    (X_U1.64).6429 (X_U1.65) 2.1429

    (X_U1.66) 1.0500 (X_U1.69).3343

    (X_U1.70) 1.5000 (X_U1.LEB) 5.0000

    (X_U1.Tog).0429 (X_U1.VSS).0429

    (X_U3.IKA) 17.17E-09 (X_U1.puls)-21.17E-27

    (x_U1.X1.4) 2.1429 (X_U1.X3.4) 2.1429

    (x_U1.X4.4) 2.1429 (X_U1.X6.4).0429

    (x_U1.X7.4) 2.1429 (X_U1.X8.4).0429

    (X_U3.VREF).4587 (X_U1.CSLEB) 64.67E-09

    (x_U1.ctrst) 2.1429 (X_U1.X10.4).0429

    (x_U1.X12.4).0429 (X_U1.X16.4).0429

    (x_U1.X17.4).0429 (X_U1.X18.4) 2.1429

    (x_U1.X19.4) 2.1429 (X_U1.X20.4) 2.1429

    (x_U1.X21.4) 2.1429 (X_U1.X29.6) 2.1429

    (x_U1.XEA.2)-0193 (X_U1.XEA.7)-.2816

    (x_U1.XHD.6) 2.1429 (X_U1.XUV.3) 1.2128

    (x_U1.XuV.4) 0.0000 (X_U1.ctimer).0025

    (x_U1.oscout).0429 (X_U1.rstosc).0429

    (x_U1.uvlout) 21.87E-09 (X_U1.X0DC.4) 2.1429

    (x_U1.X13.10) 2.1429 (X_U1.X13.20) 2.1429

    (x_U1.X14.10) 2.1429 (X_U1.X14.20) 2.1429

    (x_U1.XEA.11)-.4408 (X_U1.XEA.13)-.5568

    (x_U1.XEA.16).1761 (X_U1.XTFF.3) 2.1429

    (x_U1.XTFF.4) 2.1429 (X_U1.XTFF.7) 1.5000

    (x_U1.XTFF.8) 1.5000 (X_U1.XTFF.9) 1.5000

    (x_U1.XToog.4).0429 (X_U1.X18.HYS).2143

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).0429

    (x_U1.XEA.OUT)-0176 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 0.0000 (X_U1.XROSC.4).0429

    (x_U1.XTFF.10) 1.5000 (X_U1.X29.X1.5) 2.1429

    (x_U1.X29.X1.7) 0.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 2.1429 (X_U1.XDRIVE.2) 3.0189

    (x_U1.XDRIVE.3) 3.0188 (X_U1.XEA.OUT1)-0187

    (x_U1.XEA.OUT2)-0192 (X_U1.XHD.X1.5) 2.1429

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 2.1429 (X_U1.XRstHD.4).0429

    (x_U1.XTFF.X1.5) 1.5000 (X_U1.XTFF.x2.5) 1.5000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 1.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 1.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5) 1.5000 (X_U1.XTFF.X6.5) 1.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 2.1429 (X_U1.XTFF.X8.4) 2.1429

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404).0018 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473) 15.61E-09 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529).0141 (X_U3.N16955532).0141

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936).0428

    (X_U3.N16975344) 5.1405 (X_U3.N16976181).8571

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 5.1408

    使用以下设置恢复模拟
    ITL1 = 280
    ITL2 = 171
    RELTOL = 0.0086

    瞬态偏置点计算中的收敛问题


    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087) 5.609E-06 (N00139) 148.0000 (N00189) 76.1790 (N00193) 4.3573

    (N00289).2178 (N00301).5548 (N00552) 821.6E-09 (N00556) 4.1753

    (N00574).0515 (N00931) 819.0E-09 (N01306).0485 (N01475) 12.0000

    (N01482) 12.0000 (N01494) 11.9950 (N01551) 12.0000 (N01804) 11.9950

    (N01825) 2.4971 (X_U1.1) 2.6096 (X_U1.3) 5.0000 (X_U1.6).1000

    (x_U2.B).0268 (X_U2.D) 11.9950 (X_U2.R) 4.138E-15 (X_U2.T) 4.138E-15

    (X_U3.2).1749 (X_U3.3).1749 (X_U3.4) 3.312E-15 (X_U1.11) 5.0000

    (X_U1.12) 5.0000 (X_U1.15) 5.0000

    (X_U1.16) 5.0000 (X_U1.17).1000

    (X_U1.18) 4.3054 (X_U1.19) 5.0000

    (X_U1.20).2000 (X_U1.26)-5.0000

    (X_U1.27) 17.50E-06 (X_U1.29).1000

    (X_U1.32) 5.0000 (X_U1.33).1000

    (X_U1.34).1001 (X_U1.35) 45.45E-09

    (X_U1.36).1000 (X_U1.37).1000

    (X_U1.38) 5.0000 (X_U1.39) 0.0000

    (X_U1.41).1000 (X_U1.43) 5.0000

    (X_U1.44).0100 (X_U1.45) 2.0877

    (X_U1.46).2453 (X_U1.47) 4.3145

    (X_U1.52) 5.0000 (X_U1.53) 5.0000

    (X_U1.56) 5.0000 (X_U1.57) 0.0000

    (X_U1.59) 4.0000 (X_U1.60).5000

    (X_U1.61).1000 (X_U1.63).1000

    (X_U1.64) 1.5000 (X_U1.65) 5.0000

    (X_U1.66) 2.4500 (X_U1.69).7800

    (X_U1.70) 3.5000 (X_U1.LEB) 5.0000

    (x_U1.Tog) 5.0000 (X_U1.VSS) 4.1810

    (X_U3.IKA) 40.00E-09 (X_U1.puls) 4.545E-06

    (x_U1.X1.4) 5.0000 (X_U1.X3.4).1000

    (x_U1.X4.4).1000 (X_U1.X6.4).1000

    (x_U1.X7.4) 0.0000 (X_U1.X8.4) 5.0000

    (X_U3.VREF) 2.4950 (X_U1.CSLEB) 819.0E-09

    (x_U1.ctrst) 45.45E-09 (X_U1.X10.4) 5.0000

    (x_U1.X12.4).1000 (X_U1.X16.4).1000

    (x_U1.X17.4).1000 (X_U1.X18.4).1000

    (x_U1.X19.4) 0.0000 (X_U1.X20.4) 5.0000

    (x_U1.X21.4) 5.0000 (X_U1.X29.6) 5.0000

    (x_U1.XEA.2).3887 (X_U1.XEA.7) 3.4810

    (x_U1.XHD.6) 0.0000 (X_U1.XUV.3).3961

    (x_U1.XuV.4) 4.3573 (X_U1.ctimer) 4.1810

    (x_U1.oscout).1000 (X_U1.rstosc).1000

    (x_U1.uvlout) 4.3145 (X_U1.X0DC.4) 5.0000

    (x_U1.X13.10) 5.0000 (X_U1.X13.20) 5.0000

    (x_U1.X14.10) 5.0000 (X_U1.X14.20).1000

    (x_U1.XEA.11) 9.8152 (X_U1.XEA.13)-.1714

    (x_U1.XEA.16).5828 (X_U1.XTFF.3) 3.5000

    (x_U1.XTFF.4) 3.5000 (X_U1.XTFF.7) 3.5000

    (x_U1.XTFF.8) 1.500E-06 (X_U1.XTFF.9) 17.50E-06

    (x_U1.XTog.4) 5.0000 (X_U1.X18.HYS).5000

    (x_U1.X29.Sin) 5.0000 (X_U1.X99DC.4) 5.0000

    (x_U1.XEA.OUT).3926 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 0.0000 (X_U1.XROSC.4).1000

    (x_U1.XTFF.10) 17.50E-06 (X_U1.X29.X1.5) 0.0000

    (x_U1.X29.X1.7) 5.0000 (X_U1.X29.X2.4) 5.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 5.0000 (X_U1.XDRIVE.2)-5.0000

    (x_U1.XDRIVE.3)-4.9999 (X_U1.XEA.OUT1).3901

    (x_U1.XEA.OUT2).3888 (X_U1.XHD.X1.5) 5.0000

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 0.0000 (X_U1.XRstHD.4) 5.0000

    (x_U1.XTFF.X1.5).3000 (X_U1.XTFF.x2.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X6.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.X8.4) 5.0000

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404).0105 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473) 301.1E-18 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529).1749 (X_U3.N16955532).1749

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936) 0.0999

    (X_U3.N16975344) 11.9950 (X_U3.N16976181) 2.0000

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 11.9950

    使用以下设置恢复模拟
    ITL1 = 524
    ITL2 = 1000
    ABSTOL = 1.41e-009
    VNTOL = 4.47e-005

    瞬态偏置点计算中的收敛问题


    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087) 11.14E-06 (N00139) 148.0000 (N00189) 80.7850 (N00193) 13.5700

    (N00289).2231 (N00301).5627 (N00552) 106.1E-06 (N00556) 13.0030

    (N00574).1605 (N00931) 105.7E-06 (N01306).0498 (N01475) 12.0000

    (N01482) 12.0000 (N01494) 11.9950 (N01551) 12.0000 (N01804) 11.9950

    (N01825) 2.4971 (X_U1.1) 8.1269 (X_U1.3) 5.0000 (X_U1.6) 5.0000

    (x_U2.B) 4.1328 (X_U2.D) 11.9950 (X_U2.R) 4.138E-15 (X_U2.T) 4.138E-15

    (X_U3.2).1749 (X_U3.3).1749 (X_U3.4) 3.312E-15 (X_U1.11) 5.0000

    (X_U1.12) 5.0000 (X_U1.15).1000

    (X_U1.16) 5.0000 (X_U1.17) 5.0000

    (X_U1.18) 13.4110 (X_U1.19) 5.0000

    (X_U1.20).2000 (X_U1.26)-5.0000

    (X_U1.27) 17.50E-06 (X_U1.29).1000

    (X_U1.32) 5.0000 (X_U1.33).1000

    (X_U1.34).1001 (X_U1.35) 45.45E-09

    (X_U1.36).1000 (X_U1.37).1001

    (X_U1.38).1000 (X_U1.39) 0.0000

    (X_U1.41) 5.0000 (X_U1.43) 5.0000

    (X_U1.44).0100 (X_U1.45) 6.5015

    (X_U1.46) 9.0730 (X_U1.47) 13.4360

    (X_U1.52) 5.0000 (X_U1.53) 5.0000

    (X_U1.56) 5.0000 (X_U1.57) 0.0000

    (X_U1.59) 4.0000 (X_U1.60).5000

    (X_U1.61).1000 (X_U1.63) 5.0000

    (X_U1.64) 1.5000 (X_U1.65) 5.0000

    (X_U1.66) 2.4500 (X_U1.69).7800

    (X_U1.70) 3.5000 (X_U1.LEB) 5.0000

    (x_U1.Tog) 5.0000 (X_U1.VSS).1000

    (X_U3.IKA) 40.00E-09 (X_U1.puls) 4.545E-06

    (x_U1.X1.4) 5.0000 (X_U1.X3.4) 5.0000

    (x_U1.X4.4) 5.0000 (X_U1.X6.4) 5.0000

    (x_U1.X7.4) 0.0000 (X_U1.X8.4).1000

    (X_U3.VREF) 2.4950 (X_U1.CSLEB) 105.7E-06

    (x_U1.ctrst) 45.45E-09 (X_U1.X10.4) 5.0000

    (x_U1.X12.4).1000 (X_U1.X16.4).1000

    (x_U1.X17.4).1000 (X_U1.X18.4) 5.0000

    (x_U1.X19.4) 0.0000 (X_U1.X20.4) 5.0000

    (x_U1.X21.4) 5.0000 (X_U1.X29.6) 0.0000

    (x_U1.XEA.2).3966 (X_U1.XEA.7)-.6000

    (x_U1.XHD.6) 0.0000 (X_U1.XUV.3) 13.5690

    (x_U1.XuV.4) 13.5700 (X_U1.ctimer) 13.0090

    (x_U1.oscout).1000 (X_U1.rstosc).1000

    (x_U1.uvlout) 13.4360 (X_U1.X0DC.4) 5.0000

    (x_U1.X13.10) 5.0000 (X_U1.X13.20) 5.0000

    (x_U1.X14.10) 5.0000 (X_U1.X14.20) 5.0000

    (x_U1.XEA.11) 10.0140 (X_U1.XEA.13)-.1635

    (x_U1.XEA.16).5907 (X_U1.XTFF.3) 3.5000

    (x_U1.XTFF.4) 3.5000 (X_U1.XTFF.7) 3.5000

    (x_U1.XTFF.8) 1.500E-06 (X_U1.XTFF.9) 17.50E-06

    (x_U1.XTog.4) 5.0000 (X_U1.X18.HYS).5000

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).1000

    (x_U1.XEA.OUT).4005 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 0.0000 (X_U1.XROSC.4).1000

    (x_U1.XTFF.10) 17.50E-06 (X_U1.X29.X1.5) 0.0000

    (x_U1.X29.X1.7) 5.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 0.0000 (X_U1.XDRIVE.2)-5.0000

    (x_U1.XDRIVE.3)-4.9999 (X_U1.XEA.OUT1).3980

    (x_U1.XEA.OUT2).3967 (X_U1.XHD.X1.5) 5.0000

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 0.0000 (X_U1.XRstHD.4) 5.0000

    (x_U1.XTFF.X1.5).3000 (X_U1.XTFF.x2.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X6.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.X8.4) 5.0000

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404).0105 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473) 301.1E-18 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529).1749 (X_U3.N16955532).1749

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936) 0.0999

    (X_U3.N16975344) 11.9950 (X_U3.N16976181) 2.0000

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 11.9950

    使用以下设置恢复模拟
    ITL1 = 981
    ABSTOL = 2e-006
    VNTOL = 0.001

    瞬态偏置点计算中的收敛问题


    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087) 11.14E-06 (N00139) 148.0000 (N00189) 80.7850 (N00193) 13.5700

    (N00289).2251 (N00301).5676 (N00552) 106.1E-06 (N00556) 13.0030

    (N00574).1605 (N00931) 105.7E-06 (N01306).0502 (N01475) 12.0000

    (N01482) 12.0000 (N01494) 11.9950 (N01551) 12.0000 (N01804) 11.9950

    (N01825) 2.4971 (X_U1.1) 8.1269 (X_U1.3) 5.0000 (X_U1.6) 5.0000

    (X_U2.B) 4.1325 (X_U2.D) 11.9950 (X_U2.R) 4.138E-15 (X_U2.T) 4.138E-15

    (X_U3.2).1749 (X_U3.3).1749 (X_U3.4) 3.312E-15 (X_U1.11) 5.0000

    (X_U1.12) 5.0000 (X_U1.15).1000

    (X_U1.16) 5.0000 (X_U1.17) 5.0000

    (X_U1.18) 13.4110 (X_U1.19) 5.0000

    (X_U1.20).2000 (X_U1.26)-5.0000

    (X_U1.27) 17.50E-06 (X_U1.29).1000

    (X_U1.32) 5.0000 (X_U1.33).1000

    (X_U1.34).1001 (X_U1.35) 45.45E-09

    (X_U1.36).1000 (X_U1.37).1001

    (X_U1.38).1000 (X_U1.39) 0.0000

    (X_U1.41) 5.0000 (X_U1.43) 5.0000

    (X_U1.44).0100 (X_U1.45) 6.5015

    (X_U1.46) 9.0730 (X_U1.47) 13.4360

    (X_U1.52) 5.0000 (X_U1.53) 5.0000

    (X_U1.56) 5.0000 (X_U1.57) 0.0000

    (X_U1.59) 4.0000 (X_U1.60).5000

    (X_U1.61).1000 (X_U1.63) 5.0000

    (X_U1.64) 1.5000 (X_U1.65) 5.0000

    (X_U1.66) 2.4500 (X_U1.69).7800

    (X_U1.70) 3.5000 (X_U1.LEB) 5.0000

    (x_U1.Tog) 5.0000 (X_U1.VSS).1000

    (X_U3.IKA) 40.00E-09 (X_U1.puls) 4.545E-06

    (x_U1.X1.4) 5.0000 (X_U1.X3.4) 5.0000

    (x_U1.X4.4) 5.0000 (X_U1.X6.4) 5.0000

    (x_U1.X7.4) 0.0000 (X_U1.X8.4).1000

    (X_U3.VREF) 2.4950 (X_U1.CSLEB) 105.7E-06

    (x_U1.ctrst) 45.45E-09 (X_U1.X10.4) 5.0000

    (x_U1.X12.4).1000 (X_U1.X16.4).1000

    (x_U1.X17.4).1000 (X_U1.X18.4) 5.0000

    (x_U1.X19.4) 0.0000 (X_U1.X20.4) 5.0000

    (x_U1.X21.4) 5.0000 (X_U1.X29.6) 0.0000

    (x_U1.XEA.2).4016 (X_U1.XEA.7)-.6000

    (x_U1.XHD.6) 0.0000 (X_U1.XUV.3) 13.5690

    (x_U1.XuV.4) 13.5700 (X_U1.ctimer) 13.0090

    (x_U1.oscout).1000 (X_U1.rstosc).1000

    (x_U1.uvlout) 13.4360 (X_U1.X0DC.4) 5.0000

    (x_U1.X13.10) 5.0000 (X_U1.X13.20) 5.0000

    (x_U1.X14.10) 5.0000 (X_U1.X14.20) 5.0000

    (x_U1.XEA.11) 10.1370 (X_U1.XEA.13)-.1586

    (x_U1.XEA.16).5956 (X_U1.XTFF.3) 3.5000

    (x_U1.XTFF.4) 3.5000 (X_U1.XTFF.7) 3.5000

    (x_U1.XTFF.8) 1.500E-06 (X_U1.XTFF.9) 17.50E-06

    (x_U1.XTog.4) 5.0000 (X_U1.X18.HYS).5000

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).1000

    (x_U1.XEA.OUT).4055 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 0.0000 (X_U1.XROSC.4).1000

    (x_U1.XTFF.10) 17.50E-06 (X_U1.X29.X1.5) 0.0000

    (x_U1.X29.X1.7) 5.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 0.0000 (X_U1.XDRIVE.2)-5.0000

    (x_U1.XDRIVE.3)-4.9999 (X_U1.XEA.OUT1).4029

    (x_U1.XEA.OUT2).4017 (X_U1.XHD.X1.5) 5.0000

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 0.0000 (X_U1.XRstHD.4) 5.0000

    (x_U1.XTFF.X1.5).3000 (X_U1.XTFF.x2.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X6.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.X8.4) 5.0000

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404).0105 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473) 301.1E-18 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529).1749 (X_U3.N16955532).1749

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936) 0.0999

    (X_U3.N16975344) 11.9940 (X_U3.N16976181) 2.0000

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 11.9950

    使用以下设置恢复模拟
    ITL1 = 1000
    ABSTOL = 0.001

    瞬态偏置点计算中的收敛问题


    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087) 11.14E-06 (N00139) 148.0000 (N00189) 80.7890 (N00193) 13.5790

    (N00289).2216 (N00301).5586 (N00552) 202.9E-06 (N00556) 13.0130

    (N00574).1607 (N00931) 202.2E-06 (N01306).0494 (N01475) 12.0000

    (N01482) 12.0000 (N01494) 11.9950 (N01551) 12.0000 (N01804) 11.9950

    (N01825) 2.4971 (X_U1.1) 8.1331 (X_U1.3) 5.0000 (X_U1.6) 5.0000

    (X_U2.B).3124 (X_U2.D) 11.9950 (X_U2.R) 4.140E-15 (X_U2.T) 4.140E-15

    (X_U3.2).1749 (X_U3.3).1749 (X_U3.4) 3.312E-15 (X_U1.11) 5.0000

    (X_U1.12) 5.0000 (X_U1.15).1000

    (X_U1.16) 5.0000 (X_U1.17).1000

    (X_U1.18) 13.4330 (X_U1.19) 5.0000

    (X_U1.20).2000 (X_U1.26)-5.0000

    (X_U1.27) 17.50E-06 (X_U1.29).1000

    (X_U1.32).1000 (X_U1.33).1000

    (X_U1.34).1001 (X_U1.35) 45.45E-09

    (X_U1.36) 5.0000 (X_U1.37).1000

    (X_U1.38) 5.0000 (X_U1.39) 0.0000

    (X_U1.41).1000 (X_U1.43) 5.0000

    (X_U1.44).0100 (X_U1.45) 6.5065

    (X_U1.46) 9.0829 (X_U1.47) 13.4450

    (X_U1.52) 5.0000 (X_U1.53) 5.0000

    (X_U1.56) 5.0000 (X_U1.57) 0.0000

    (X_U1.59) 4.0000 (X_U1.60).5000

    (X_U1.61).1000 (X_U1.63) 5.0000

    (X_U1.64) 1.5000 (X_U1.65) 5.0000

    (X_U1.66) 2.4500 (X_U1.69).7800

    (X_U1.70) 3.5000 (X_U1.LEB) 5.0000

    (x_U1.Tog) 5.0000 (X_U1.VSS) 13.0190

    (X_U3.IKA) 40.00E-09 (X_U1.puls) 4.545E-06

    (x_U1.X1.4) 5.0000 (X_U1.X3.4).1000

    (x_U1.X4.4) 5.0000 (X_U1.X6.4) 5.0000

    (x_U1.X7.4) 0.0000 (X_U1.X8.4) 5.0000

    (X_U3.VREF) 2.4950 (X_U1.CSLEB) 202.2E-06

    (x_U1.ctrst) 45.45E-09 (X_U1.X10.4) 5.0000

    (x_U1.X12.4).1000 (X_U1.X16.4).1000

    (x_U1.X17.4) 5.0000 (X_U1.X18.4).1000

    (x_U1.X19.4) 0.0000 (X_U1.X20.4).1000

    (x_U1.X21.4) 5.0000 (X_U1.X29.6) 0.0000

    (x_U1.XEA.2).3924 (X_U1.XEA.7) 12.3190

    (x_U1.XHD.6) 0.0000 (X_U1.XUV.3) 13.5790

    (x_U1.XuV.4) 13.5790 (X_U1.ctimer) 13.0190

    (x_U1.oscout).1000 (X_U1.rstosc).1000

    (x_U1.uvlout) 13.4450 (X_U1.X0DC.4) 5.0000

    (x_U1.X13.10) 5.0000 (X_U1.X13.20) 5.0000

    (x_U1.X14.10) 5.0000 (X_U1.X14.20).1000

    (x_U1.XEA.11) 9.9071 (X_U1.XEA.13)-.1677

    (x_U1.XEA.16).5866 (X_U1.XTFF.3) 3.5000

    (x_U1.XTFF.4) 3.5000 (X_U1.XTFF.7) 3.5000

    (x_U1.XTFF.8) 1.500E-06 (X_U1.XTFF.9) 17.50E-06

    (x_U1.XTog.4) 5.0000 (X_U1.X18.HYS).5500

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).1000

    (x_U1.XEA.OUT).3963 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 0.0000 (X_U1.XROSC.4).1000

    (x_U1.XTFF.10) 17.50E-06 (X_U1.X29.X1.5) 0.0000

    (x_U1.X29.X1.7) 5.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 0.0000 (X_U1.XDRIVE.2)-5.0000

    (x_U1.XDRIVE.3)-4.9999 (X_U1.XEA.OUT1).3937

    (x_U1.XEA.OUT2).3925 (X_U1.XHD.X1.5) 5.0000

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 0.0000 (X_U1.XRstHD.4) 5.0000

    (x_U1.XTFF.X1.5).3000 (X_U1.XTFF.x2.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X6.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.X8.4) 5.0000

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404).0105 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473) 301.1E-18 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529).1749 (X_U3.N16955532).1749

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936) 0.0999

    (X_U3.N16975344) 11.9950 (X_U3.N16976181) 2.0000

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 11.9950

    使用以下设置恢复模拟
    RELTOL = 0.05

    瞬态偏置点计算中的收敛问题


    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087) 11.14E-06 (N00139) 148.0000 (N00189) 80.7850 (N00193) 13.5700

    (N00289).0574 (N00301).1387 (N00552) 106.0E-06 (N00556) 12.9980

    (N00574).1605 (N00931) 105.7E-06 (N01306).0129 (N01475) 12.0000

    (N01482) 12.0000 (N01494) 11.9950 (N01551) 12.0000 (N01804) 11.9950

    (N01825) 2.4971 (X_U1.1) 8.1241 (X_U1.3) 5.0000 (X_U1.6) 5.0000

    (x_U2.B) 3.7468 (X_U2.D) 11.9950 (X_U2.R) 4.143E-15 (X_U2.T) 4.142E-15

    (X_U3.2).1749 (X_U3.3).1749 (X_U3.4) 3.138E-15 (X_U1.11) 5.0000

    (X_U1.12) 5.0000 (X_U1.15).1000

    (X_U1.16) 5.0000 (X_U1.17) 5.0000

    (X_U1.18) 13.4160 (X_U1.19) 5.0000

    (X_U1.20).2000 (X_U1.26)-5.0000

    (X_U1.27) 17.50E-06 (X_U1.29).1000

    (X_U1.32) 5.0000 (X_U1.33).1000

    (X_U1.34).1001 (X_U1.35) 71.43E-09

    (X_U1.36).1000 (X_U1.37).1001

    (X_U1.38).1000 (X_U1.39) 0.0000

    (X_U1.41) 5.0000 (X_U1.43) 5.0000

    (X_U1.44).0100 (X_U1.45) 6.4992

    (X_U1.46) 9.0685 (X_U1.47) 13.4350

    (X_U1.52) 5.0000 (X_U1.53) 5.0000

    (X_U1.56) 5.0000 (X_U1.57) 0.0000

    (X_U1.59) 4.0000 (X_U1.60).5000

    (X_U1.61).1000 (X_U1.63) 5.0000

    (X_U1.64) 1.5000 (X_U1.65) 5.0000

    (X_U1.66) 2.4500 (X_U1.69).7800

    (X_U1.70) 3.5000 (X_U1.LEB) 5.0000

    (x_U1.Tog) 5.0000 (X_U1.VSS).1000

    (X_U3.IKA) 40.00E-09 (X_U1.puls) 7.143E-06

    (x_U1.X1.4) 5.0000 (X_U1.X3.4) 5.0000

    (x_U1.X4.4) 5.0000 (X_U1.X6.4) 5.0000

    (x_U1.X7.4) 0.0000 (X_U1.X8.4).1000

    (X_U3.VREF) 2.4950 (X_U1.CSLEB) 105.7E-06

    (x_U1.ctrst) 71.43E-09 (X_U1.X10.4) 5.0000

    (x_U1.X12.4).1000 (X_U1.X16.4).1000

    (x_U1.X17.4).1000 (X_U1.X18.4) 5.0000

    (x_U1.X19.4) 0.0000 (X_U1.X20.4) 5.0000

    (x_U1.X21.4) 5.0000 (X_U1.X29.6) 0.0000

    (x_U1.XEA.2)-0282 (X_U1.XEA.7)-.6000

    (x_U1.XHD.6) 0.0000 (X_U1.XUV.3) 13.5690

    (x_U1.XuV.4) 13.5700 (X_U1.ctimer) 13.0050

    (x_U1.oscout).1000 (X_U1.rstosc).1000

    (x_U1.uvlout) 13.4350 (X_U1.X0DC.4) 5.0000

    (x_U1.X13.10) 5.0000 (X_U1.X13.20) 5.0000

    (x_U1.X14.10) 5.0000 (X_U1.X14.20) 5.0000

    (x_U1.XEA.11)-.6124 (X_U1.XEA.13)-.5957

    (x_U1.XEA.16).1667 (X_U1.XTFF.3) 3.5000

    (x_U1.XTFF.4) 3.5000 (X_U1.XTFF.7) 3.5000

    (x_U1.XTFF.8) 1.500E-06 (X_U1.XTFF.9) 17.50E-06

    (x_U1.XTog.4) 5.0000 (X_U1.X18.HYS).5000

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).1000

    (x_U1.XEA.OUT)-0245 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 0.0000 (X_U1.XROSC.4).1000

    (x_U1.XTFF.10) 17.50E-06 (X_U1.X29.X1.5) 0.0000

    (x_U1.X29.X1.7) 5.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 0.0000 (X_U1.XDRIVE.2)-5.0000

    (x_U1.XDRIVE.3)-4.9999 (X_U1.XEA.OUT1)-.0269

    (x_U1.XEA.OUT2)-0281 (X_U1.XHD.X1.5) 5.0000

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 0.0000 (X_U1.XRstHD.4) 5.0000

    (x_U1.XTFF.X1.5).3000 (X_U1.XTFF.x2.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X6.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.X8.4) 5.0000

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404).0105 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473) 285.2E-18 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529).1749 (X_U3.N16955532).1749

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936) 0.0999

    (X_U3.N16975344) 11.9950 (X_U3.N16976181) 2.0000

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 11.9950

    瞬态分析中的收敛问题时间= 4.722E-06
    时间步长= 95.37E-15、允许的最小步长= 100.0E-15

    这些设备无法收敛:
    x_U1.GBIcc

    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087)-69.75E-06 (N00139) 148.0000 (N00189) 75.9510 (N00193) 3.9016

    (N00289)-0400 (N00301).0181 (N00552) 133.4E-06 (N00556).0147

    (N00574) 203.6E-06 (N00931) 18.55E-06 (N01306)-0.0840 (N01475) 3.1742

    (N01482) 12.0000 (N01494) 2.0000 (N01551) 5.9170 (N01804) 2.3685

    (N01825) 2.4953 (X_U1.1).0092 (X_U1.3) 556.2E-21 (X_U1.6) 5.0000

    (X_U2.B).3933 (X_U2.D) 2.0000 (X_U2.R).0073 (X_U2.T).0065

    (X_U3.2)-0181 (X_U3.3)-0102 (X_U3.4)-870.6E-06 (X_U1.11) 5.0000

    (X_U1.12) 5.0000 (X_U1.15).1000

    (X_U1.16) 5.0000 (X_U1.17).1000

    (X_U1.18) 2.9819 (X_U1.19) 5.0000

    (X_U1.20).2000 (X_U1.26)-5.0000

    (X_U1.27) 3.5000 (X_U1.29).1007

    (X_U1.32).1000 (X_U1.33) 5.0000

    (X_U1.34).1000 (X_U1.35) 5.0000

    (X_U1.36).1000 (X_U1.37).1000

    (X_U1.38).1000 (X_U1.39) 1.186E-18

    (X_U1.41) 5.0000 (X_U1.43) 5.0000

    (X_U1.44).0100 (X_U1.45).0073

    (X_U1.46)-3.9153 (X_U1.47) 3.0000

    (X_U1.52).1000 (X_U1.53) 4.9950

    (X_U1.56) 4.9950 (X_U1.57) 5.0000

    (X_U1.59) 4.0000 (X_U1.60).5000

    (X_U1.61).1746 (X_U1.63) 5.0000

    (X_U1.64) 1.5000 (X_U1.65) 5.0000

    (X_U1.66) 2.4500 (X_U1.69).7800

    (X_U1.70).3000 (X_U1.LEB)-197.2E-15

    (x_U1.Tog) 5.0000 (X_U1.VSS).1000

    (X_U3.IKA).0095 (X_U1.puls)-66.15E-15

    (x_U1.X1.4) 5.0000 (X_U1.X3.4).1000

    (x_U1.X4.4) 5.0000 (X_U1.X6.4) 5.0000

    (x_U1.X7.4) 0.0000 (X_U1.X8.4).1000

    (X_U3.VREF) 2.4950 (X_U1.CSLEB) 0.0000

    (x_U1.ctrst) 3.160E-06 (X_U1.X10.4).1000

    (x_U1.X12.4).1000 (X_U1.X16.4) 5.0000

    (x_U1.X17.4).1000 (X_U1.X18.4) 5.0000

    (x_U1.X19.4) 5.0000 (X_U1.X20.4).1000

    (x_U1.X21.4) 5.0000 (X_U1.X29.6)-1.359E-30

    (x_U1.XEA.2).1821 (X_U1.XEA.7)-.6000

    (x_U1.XHD.6) 1.143E-30 (X_U1.XU5.XUV.3) 3.9015

    (x_U1.XuV.4) 3.9016 (X_U1.ctimer)-73.94E-06

    (x_U1.oscout).1000 (X_U1.rstosc).1000

    (x_U1.uvlout) 3.0000 (X_U1.X0DC.4) 5.0000

    (x_U1.X13.10) 5.0000 (X_U1.X13.20).1000

    (x_U1.X14.10) 5.0000 (X_U1.X14.20).1000

    (x_U1.XEA.11).2050 (X_U1.XEA.13)-.4671

    (x_U1.XEA.16).0461 (X_U1.XTFF.3) 5.0000

    (x_U1.XTFF.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.7) 3.5000

    (x_U1.XTFF.8) 3.5000 (X_U1.XTFF.9).3000

    (x_U1.XTog.4) 5.0000 (X_U1.X18.HYS).5500

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).1000

    (x_U1.XEA.OUT).2050 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 1.186E-18 (X_U1.XROSC.4).1000

    (x_U1.XTFF.10) 3.5000 (X_U1.X29.X1.5) 5.0000

    (x_U1.X29.X1.7) 0.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 0.0000 (X_U1.XDRIVE.2)-5.0001

    (x_U1.XDRIVE.3)-5.0028 (X_U1.XEA.OUT1).1856

    (x_U1.XEA.OUT2).1822 (X_U1.XHD.X1.5) 5.0000

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 0.0000 (X_U1.XRstHD.4) 5.0000

    (x_U1.XTFF.X1.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.x2.5).3000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5).3000 (X_U1.XTFF.X6.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.X8.4) 5.0000

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404)-.0011 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473)-79.15E-06 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529)-0181 (X_U3.N16955532)-0181

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936) 2.4953

    (X_U3.N16975344) 1.9994 (X_U3.N16976181) 2.0000

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 2.0000

    恢复无法收敛电路、立即重新启动

    这些设备无法收敛:
    x_U1.GBIcc

    错误(ORPSIM-15138):瞬态分析中的收敛问题、时间= 4.722E-06。
    时间步长= 95.37E-15、允许的最小步长= 100.0E-15

    这些设备无法收敛:
    x_U1.GBIcc

    上次尝试的节点电压为:

    节点电压节点电压节点电压节点电压


    (N00087)-69.75E-06 (N00139) 148.0000 (N00189) 75.9510 (N00193) 3.9016

    (N00289)-0400 (N00301).0181 (N00552) 133.4E-06 (N00556).0147

    (N00574) 203.6E-06 (N00931) 18.55E-06 (N01306)-0.0840 (N01475) 3.1742

    (N01482) 12.0000 (N01494) 2.0000 (N01551) 5.9170 (N01804) 2.3685

    (N01825) 2.4953 (X_U1.1).0092 (X_U1.3) 556.2E-21 (X_U1.6) 5.0000

    (X_U2.B).3933 (X_U2.D) 2.0000 (X_U2.R).0073 (X_U2.T).0065

    (X_U3.2)-0181 (X_U3.3)-0102 (X_U3.4)-870.6E-06 (X_U1.11) 5.0000

    (X_U1.12) 5.0000 (X_U1.15).1000

    (X_U1.16) 5.0000 (X_U1.17).1000

    (X_U1.18) 2.9819 (X_U1.19) 5.0000

    (X_U1.20).2000 (X_U1.26)-5.0000

    (X_U1.27) 3.5000 (X_U1.29).1007

    (X_U1.32).1000 (X_U1.33) 5.0000

    (X_U1.34).1000 (X_U1.35) 5.0000

    (X_U1.36).1000 (X_U1.37).1000

    (X_U1.38).1000 (X_U1.39) 1.186E-18

    (X_U1.41) 5.0000 (X_U1.43) 5.0000

    (X_U1.44).0100 (X_U1.45).0073

    (X_U1.46)-3.9153 (X_U1.47) 3.0000

    (X_U1.52).1000 (X_U1.53) 4.9950

    (X_U1.56) 4.9950 (X_U1.57) 5.0000

    (X_U1.59) 4.0000 (X_U1.60).5000

    (X_U1.61).1746 (X_U1.63) 5.0000

    (X_U1.64) 1.5000 (X_U1.65) 5.0000

    (X_U1.66) 2.4500 (X_U1.69).7800

    (X_U1.70).3000 (X_U1.LEB)-197.2E-15

    (x_U1.Tog) 5.0000 (X_U1.VSS).1000

    (X_U3.IKA).0095 (X_U1.puls)-66.15E-15

    (x_U1.X1.4) 5.0000 (X_U1.X3.4).1000

    (x_U1.X4.4) 5.0000 (X_U1.X6.4) 5.0000

    (x_U1.X7.4) 0.0000 (X_U1.X8.4).1000

    (X_U3.VREF) 2.4950 (X_U1.CSLEB) 0.0000

    (x_U1.ctrst) 3.160E-06 (X_U1.X10.4).1000

    (x_U1.X12.4).1000 (X_U1.X16.4) 5.0000

    (x_U1.X17.4).1000 (X_U1.X18.4) 5.0000

    (x_U1.X19.4) 5.0000 (X_U1.X20.4).1000

    (x_U1.X21.4) 5.0000 (X_U1.X29.6)-1.359E-30

    (x_U1.XEA.2).1821 (X_U1.XEA.7)-.6000

    (x_U1.XHD.6) 1.143E-30 (X_U1.XU5.XUV.3) 3.9015

    (x_U1.XuV.4) 3.9016 (X_U1.ctimer)-73.94E-06

    (x_U1.oscout).1000 (X_U1.rstosc).1000

    (x_U1.uvlout) 3.0000 (X_U1.X0DC.4) 5.0000

    (x_U1.X13.10) 5.0000 (X_U1.X13.20).1000

    (x_U1.X14.10) 5.0000 (X_U1.X14.20).1000

    (x_U1.XEA.11).2050 (X_U1.XEA.13)-.4671

    (x_U1.XEA.16).0461 (X_U1.XTFF.3) 5.0000

    (x_U1.XTFF.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.7) 3.5000

    (x_U1.XTFF.8) 3.5000 (X_U1.XTFF.9).3000

    (x_U1.XTog.4) 5.0000 (X_U1.X18.HYS).5500

    (x_U1.X29.Sin) 0.0000 (X_U1.X99DC.4).1000

    (x_U1.XEA.OUT).2050 (X_U1.XHD.Sin) 0.0000

    (x_U1.XLEBD.3) 1.186E-18 (X_U1.XROSC.4).1000

    (x_U1.XTFF.10) 3.5000 (X_U1.X29.X1.5) 5.0000

    (x_U1.X29.X1.7) 0.0000 (X_U1.X29.X2.4) 0.0000

    (x_U1.X29.X3.3) 0.0000 (X_U1.XDRIVE.2)-5.0001

    (x_U1.XDRIVE.3)-5.0028 (X_U1.XEA.OUT1).1856

    (x_U1.XEA.OUT2).1822 (X_U1.XHD.X1.5) 5.0000

    (x_U1.XHD.X1.7) 0.0000 (X_U1.XHD.X2.4) 0.0000

    (x_U1.XHD.X3.3) 0.0000 (X_U1.XRstHD.4) 5.0000

    (x_U1.XTFF.X1.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.x2.5).3000

    (x_U1.XTFF.X3.5) 3.5000 (X_U1.XTFF.X4.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X5.5).3000 (X_U1.XTFF.X6.5) 3.5000

    (x_U1.XTFF.X7.4) 5.0000 (X_U1.XTFF.X8.4) 5.0000

    (X_U3.N16955362) 0.0000 (X_U3.N16955401) 0.0000

    (X_U3.N16955404)-.0011 (X_U3.N16955470) 0.0000

    (X_U3.N16955473)-79.15E-06 (X_U3.N16955493) 0.0000

    (X_U3.N16955529)-0181 (X_U3.N16955532)-0181

    (X_U3.N16955548) 0.0000 (X_U3.N16955936) 2.4953

    (X_U3.N16975344) 1.9994 (X_U3.N16976181) 2.0000

    (X_U3.N16985445) 0.0000 (X_U3.N169559021) 2.0000


    ****中断****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Farzaneh、

    这是一个收敛问题。  这是 PSpice 的典型问题。  以下是解决此问题的一些技巧。

    1) 1)我看到您的最终时间设置为5s。  PSpice 尝试根据最终时间设置其仿真时间步长: 高值最终时间=较大的时间步长。  手动限制仿真选项中的时间步长。  对于开关仿真、最大时间步长应为10或最多为几百 ns。  此外、跳过初始偏置点计算。

    2) 2)松开收敛参数。  为线性 BJT 建模设置默认 PSpice 收敛参数。  对于开关仿真、将收敛参数放宽10倍甚至100倍。

    3) 3)设置电容器上的初始条件(IC=0)。

    我会尽可能简化电路。  例如、拆下光耦合器和反馈组件。  首先运行仿真、然后重新添加组件。

    祝您好运!

    Eric