This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:休息后蓄电池放电压升高

Guru**** 2846590 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ3050EVM-001, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:、 BQEVSWEV2400

大家好、团队、

我在这里看到一个奇怪的电池/BMS 电压行为...

使用大约2A 的电阻负载时、电池放电高达 RSOC=0%。 电芯电压低于3190mV (CUV 阈值) DSG FET 关闭,情况良好。 然后断开负载。

休息2小时后,如果不连接称重传感器电压,则电压会增加到>=3320mV。 参见参考 SNAP。  DSG FET 也会关闭。

这里出了什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据我的理解、您对电池进行了完全放电(负载断开)、然后让其放松两个小时、您看到电池电压升高。  

    这里没有什么问题、这是预期会发生的。   在负载被移除后、电池电压恢复得高得多是正常的。 它背后有一个化学解释。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但问题是 DSG FET 在 CUV = 3190mV 且 CUV 恢复= 3250mV 时仍保持关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    一旦电池电压达到 CUV、DSG FET 应关闭。 它将在您的下一次放电中再次打开。

    bq3050能够检测电芯过压/欠压并保护电芯免受电芯过压/欠压损坏。 如果过压/欠压持续2s、bq3050进入过压/欠压状态并关闭 CHG/DSG FET。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,  

    DSG FET 位清零,但我们仍然得到输出电压@ PACK+和 PACK+端子,为什么 (它应该为零)?

    我正在 BQ3050EVM-001上进行测试。

    请参阅即使在 DSG FET 位关闭后、负载电流仍然存在。  我们在两个 EVM 板上都遇到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    DSG FET 位清零,但我们仍然得到输出电压@ PACK+和 PACK+端子,为什么 (它应该为零)?

    如果我理解正确、您意味着您应该在电池电压达到 CUV 时看到零电压读数? 如果我正确理解您的问题、那么答案是否定的 终止电压(CUV)是监测计用于了解所需0%充电状态(这取决于应用)的参数。 这并不意味着电压必须为零(电池单元绝不应放电至零伏、客户应查看电池制造商数据表以了解终止电压)

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是,电芯电压不应为零。 但电池组+/PACK-输出电压应为零、因为串联的 DSG FET。 FET 关断(开触点),没有电流通过它,因此没有输出电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    是的、如果 DSG FET 关断、PACK+/PACK-应该为零、但我确实看到您还有放电负载。
    BTW,您在 PACK+/PACK-处读出的电压是多少?

    请共享您的日志文件以进一步调查此问题。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    请参见随附的快照。 DSG FET 关断。 在连接无负载的情况下,使用测量的 DMM 电压为13.4V。

    这是日志文件 FYR。

    e2e.ti.com/.../4762.Discharge7A_5F00_CSYNCDis_5F00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    这看起来像是硬件故障。  我会 手动打开/关闭 FET、测量 每个 FET 上的电压、并在电池组侧进行检查。  

    要切换 FET、请使用 FETControl SBS 命令。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、在关断和导通状态下、栅极上的理想电压应该是多少?

    我们在两个 EVM 板上都遇到了相同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    请参阅数据表中所述的以下内容。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电期间的 DSG FET (无 CUV)= 24.6V

    DSG FET @ CUV 条件= 8.02V

    什么可能导致 DSG FET 损坏? 最大 发生的电流放电为2.3A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    根据结果、您可能未正确遵循该公式。 请测量电池的充电电压和电压、并获取差异。 为了确保充电 FET 也是如此、这样您就应该知道这是计算误差还是硬件问题。

    至于第二个问题、当存在大负载时。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公式? 我想知道哪个公式  

    当没有 CUV (充电)充电电压为16.8V 时,当我们测量时,电池电压为14.34V。

    CUV 电池组电压12.4V @放电时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    该公式是数据表前面提供的公式。  



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    此处 V (DSG)是指哪个电压?

    V (Pack)是指电池组+电压,正确吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    V (DSG)是指放电电压。

    V (pack)是指在电池组侧测量的电压。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪里可以测量放电电压? 它是 BQ3050的 DSG 引脚吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    是的、您可以测量 DSG 引脚上的电压。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电压如下:

    充电时间(81%)

    VPACK = 16.29V
    VDSG = 26.46V

    CUV @μ F 放电

    VPACK = 12.85V
    2. VDSG = 12.45

    Vo (DSG 上的 FET)= 26.46 - 16.29 = 10.17V

    Vo (FET 关闭 DGS)= 12.45 - 12.85 =-0.4V

    一切看起来都在“范围”中,那么为什么在 CUV 条件之后,负载电流仍从电池流出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    根据您的电压、FET 似乎工作正常、因此我继续深入了解 bq3050的原理图。




    请参考上面的图片、因为我正在描述该场景。

    因此、如果只有 DSG FET 关断、则仍有电流从电池组+流经 DSG FET 的体二极管。 然后、该电流将流经感应电阻器(5m Ω)。 监测计的作用是使用一些阈值电流检查该电流、如果该电流大于该电流、则会再次打开 DSG FET、这就是您可能看到"负载电流在 CUV 条件后从电池流出"的原因。  

    我会确保两个 FET 都关断(CHG 和 DSG)、以避免电流流过感测电阻。

    请告诉我这是否澄清了一些疑问。

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    1.根据您所示的电流路径,我只是想了解在 F1 Fuse 之后电流如何流经电容器?

    在本例中,我们使用的是未安装保险丝的 BQ3050EVM。 直接短接的迹线。

    2.如何 在 CUV 条件下同时关闭两个 FET? 是否有参数设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您可以监控 xchg 和 XDSG 标志、以检查两个 FET 是否都关断。

    另请注意、在电芯欠压条件(CUV)下、DSG FET 在充电期间会导通、以防止 DSG FET 体二极管过热。 这实际上说明了您仍然看到电池到 PACK+的电流消耗、两个 FET 都必须关断。

    在您的应用中、您可以避免使用 CUV 条件吗? 您是否需要达到 CUV?  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    由于我们的电池是用于带/不带智能负载(SMBus/无 SMBus)的,因此我们必须满足 CUV 条件。 否则、负载将完全消耗电池。  

    我们只需要在连接到 CUV 上的负载(放电)时关闭两个 FET,而不需要在充电时关闭。   

    在 CUV 条件下如何关闭两个 MOSFET?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您可以写入 FETControl (0x46)以强制 FET 关闭。 请参阅 FETControl 部分。 确保保险丝针脚接地、因为您不使用保险丝针脚。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我们知道 FET 的手动开/关。

    要求是,它应根据电芯 电压阈值自动打开和关闭。 由于,负载没有 SMBus 通信,因此它无法在 SMBus 上向开/关 FET 发送手动命令。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    请附加您的配置 gg 文件。 我想了解 Chg 电流阈值设置为什么。

    此外、您是否在 CUV 条件下充电?

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    连接负载时、我不会充电。 如果在连接负载时发生 CUV 情况,则我们将移除负载并使用智能充电器充电。

    Gg。 文件是 here.e2e.ti.com/.../0602.bQ3050Parameter.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    根据我的理解、您希望两个 FET 都关闭、以便电池侧没有电流消耗、如果我错了、请纠正我的问题。

    如果在连接负载时发生 CUV 情况,则我们将移除负载并使用智能充电器充电。

    仅用于调试目的... 当在负载下满足 CUV 时、请连接充电器、否则 CHG FET 将打开。 相反、请使用此时间测量电池的电流消耗。 请确保两个 FET 均已关闭

    请将 Chg 电流阈值增加至80mA 或100mA、以使监测计更难开始充电、 并避免 CHG FET 导通。 这适用于系统中存在大量噪声的情况。 您是否在电路板上进行了校准?




    我看到您处于休息模式的电量监测计具有非零电流、请参阅下面的内容。 必须进行校准。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    让我再次清除、CUV 之后充电不是问题。 CUV 之后放电(从 PACK+流向负载的电流)是问题所在。

    因此,当电流从 PACK+流向负载时,DSG FET 体二极管将反向偏置,不应有电流流动。 因此,没有电流流经负载。 但在本例中,当 CUV 条件下,DSG FET 关闭,但电流仍流经负载。 (必须为零)

    请参阅下图,了解我们的设置:  

    2.电路板已校准。 您显示的非零电流图无法理解。  因为我们提供的数据仅具有加载功能。  您能更详细地解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4197720 #4197720"]电路板已校准。 您显示的非零电流图无法理解。  因为我们提供的数据仅具有加载功能。  您能更详细地解释一下吗?

    您提供的日志数据显示以下内容:


    左轴显示电压、右轴显示监测计测量的电流。 您可以在上图中看到存在一个放松期(这是我在放大时看到非零电流的地方)。

    您是否会分享一份您在 CUV 以下放电并让其休息2小时的日志? 我想了解当您达到 CUV 并且不使用充电器时、它的行为是如何的。 我仍然认为这是一个 FET 故障、只需再次检查即可。  

    此外、如何精确 测量从电池组+到负载的电流? 您能否详细说明和说明您的测量技术?  使用的设备等

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    1.解除日志与我们之前提供的日志相同。  在 CUV 条件下、我们有大约12小时的电池休息时间。 使用 BQEVSW 读取 DSG FET 状态。

    休息12小时后,电池电芯电压高于 CUV 阈值,但 DSG FET 仍读出。 即、在休息前电芯电压= 3120mV、休息后电芯电压= 3310mV 、CUV Th = 3150mV。

    我们以相同的行为完成了许多放电周期。

    2.如上一设置图像所示:  

    我们已将 DMM (数字万用表-真正的 RMS)与电池和负载串联,以测量电池的负载电流。 即使在 CUV 条件之后、DMM 也会显示相同的负载电流流流过。  

    3.同样,您绘制的图形来自我们的日志数据? 如果是,我们想知道您如何获得 Relax 数据(表示电池未连接到负载),因为我们在电池处于静止状态时没有记录任何数据。

    谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4198964 #4198964")休息12小时后,电池单元电压上升到 CUV 阈值以上,但 DSG FET 仍读出。 即、休息前电芯电压= 3120mV、休息后电芯电压= 3310mV 、CUV Th = 3150mV。[/引述]

    DSG FET 关闭 有两个含义:
    1-电池处于放电模式
    2-电池处于休息模式

    此外、  一旦电池电压超过 CUV 阈值、[TDA]、[CUV]标志如何反应? 它们是否清晰? 如果是、仪表工作正常。 这可能不是监测计问题。 我无法从提供的日志中得知、这就是为什么我要求至少放宽6小时的日志。

    您是否增加了 Chg 电流阈值? 请监控 OCD 和 AOCD 标志、它们是否在 DSG FET 关闭且未连接充电器后打开? 我需要从日志文件中查看此行为、以继续支持您执行此操作。

     如果平均电流大于或等于 Chg 电流阈值、DSG FET 将导通、以防止 DSG FET 体二极管过热。


    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4198964 #4198964)]同样,您绘制的图形来自我们的日志数据? 如果是,我们想知道您如何获得 Relax 数据(表示电池未连接到负载),因为我们在电池处于静止状态时没有记录任何数据。

    是的、这来自您提供的日志数据"4762.Discharge7A_CSYNCDis_2 "


    它显示了3mA 和4mA 的极小充电电流

    此致、
    何塞·库瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose,

    1.  一旦电池电压超过 CUV 阈值、[TDA]、[FD]、[CUV]标志就会做出反应? 它们是否清晰?  -是的、充电期间、如果它们超过恢复阈值、它们就会在充电期间清除。

    2.请参见下图了解 OCD 和 AOCD 标志...

    3. CHG 电流阈 值已增加,但 EV2400以某种方式停止工作,因此无法为您提供所需的日志文件。 我们将对其进行检查和更新。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4200997 #4200997"]是的,充电期间,如果超过恢复阈值,则在充电过程中将其清除。

    我想看看在卸载后、它们是否在放松模式下清除。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是出院的日志文件和超过2小时的静置数据。

    e2e.ti.com/.../8662.Discharge7A_5F00_3300EDV_5F00_2.log

    CUV 屏幕截图:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    感谢您的日志和放宽信息、请在提供反馈之前提供最新的 gg 文件。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是:  

    e2e.ti.com/.../BQ3050Parameter.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    仔细检查日志和 gg 文件后、我看到监测计正常工作、我没有看到任何令人担忧的情况。

    CUV 标志置1后、DSG FET 关断。 DSG FET 关断后、绝不会设置 OCD 和 AOCD 标志。 监测计工作正常。 在 CUV 之后、DSG FET 始终保持关断状态。

    此外、在张弛期间、测量仪表的平均电流为4mA (0.004A)。 不应存在任何从 BAT+流向 PACK+的电流大于4mA 的电流。 如果此时您在 PACK+(TP1)上看到电流大于4mA、则表示您可能在错误的位置或错误的时刻进行测量(这意味着您可能正在充电)。 有关更多详细信息、请参阅以下内容。  



    此外、您是否正在使用预充电 FET? 如果没有、请确保相应地配置监测计。  错误设置 FET 配置会导致 FET 出现意外行为




    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    是的,我们知道监测计工作正常(BQ3050EVM-001),在休息期间电流不超过4mA。

    如前所述,所有使用的 I m 都是  BQ3050EVM-001,预充电 FET 设置为默认值。 PCHG1 = 0 & PCHG1 = 1。

    但是,问题仍然存在,即使 DSG FET 显示为关闭,CUV 之后仍有电流从 PACK+流向负载(如上 一帖子中所示)?  

    正在等待解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4209101 #4209101"),但问题仍然存在,即使 DSG FET 显示为关闭,CUV 从 PACK+到负载的电流仍然是当前流(如上 一篇文章中所示)?  [/报价]

    您是否曾在 CUV 之后连接充电器?  

    请在日志中记录整个行为。
    让我们执行以下操作、将 CUV 阈值保持在3330mV、并对电池进行放电、直到发生 CUV。 一旦达到 CUV、请勿移除负载、而是将负载保持连接状态、并将此行为记录在日志中。 如果电池在 DSG 关闭时继续放电、出于安全考虑、当电池电压接近3000mV 时、手动移除负载。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另 一种可能的解决方案是使用继电器控制 PRES 引脚。 请勿使用 FET 控制 PRES 引脚、这是客户常见的问题。 FET 将产生一个电容、导致 PRES 引脚的读数较高、这意味着电池组已断开。 因此、如果您要应用此快速修复、请改用继电器。

    当 PRES 引脚被感测到低电平时、它将开始充电或放电。 当 PRES 引脚被感测为高电平时、它将防止充电或放电。  

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    我们已经完成了该测试,在 DSG FET 关闭时,我们一直使用负载进行放电,直到电池电压达到1700mV。  

    即使在该电压下也会消耗电流以加载。 我们在这之后手动断开了负载。

    断开负载连接后,请参阅下面的快照。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    由于负载设备来自第三方,因此无法控制 PRES 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您的片段中看到的平均电流约为6mA。 这意味着监测计感应到电池的电流大约为6mA。  

    请记录我上次答复中提到的日志行为。 我看到 CUV 中存在一次非常小的电流、也许我缺少一些东西、我无法从一张片段图片中得知。 我需要有关此行为的更多信息。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ohk Jose、

    将 再次向您提供日志,因为我提到的案例是我们在过去发现这种情况时的第一个案例。 明天更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请包含大多数更新的 gg 和日志文件、以确保没有奇怪的地方。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电芯 CUV TH = 3380V

    为了安全、我们在 CUV 条件下具有高达< 3200mV 的电池电压放电功能。

    GG 文件位于此处:  e2e.ti.com/.../8802.BQ3050Parameter.zip

    日志文件是(放电大约20分钟后为电池休息时间数据。 (负载断开连接):  

    e2e.ti.com/.../6175.Discharge7A_5F00_3300EDV_5F00_2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

      使用 FETControl (0x46)设置 CUV 后、是否可以尝试关闭两个 FET?

    我知道您之前提到过:

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4195002 #4195002")要求是,它应根据电芯 电压阈值自动打开和关闭。 由于,负载没有 SMBus 通信,因此它无法在 SMBus 上向开/关 FET 发送手动命令。  [/报价]

    CUV 标志可通过 MCU 或 EVSW 进行监控、然后切换 FET。 如果这不会停止电流、则可能会损坏 EVM。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    手动,DSG FET 通过读取软件正确操作,即位设置和复位。  

    但当 DSG FET 由 BQEVSW 关断时、电流会照常流动。

    我们有两个 EVM 板、它们的行为相同。

    所有测试点测量如下 (电池充满电100%):  

    电池组+= 16.35V
    保险丝引脚= 0.05V
    VCC = 15.96V
    DSG = 26.5V
    CHG = 26.5V
    BAT = 15.90V
    2.5V = 2.246V
    3.3V = 3.332V
    Vout = 0.2V

    从数据表(第6页)可以看到此电压似乎正常。