This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ3050:休息后蓄电池放电压升高

Guru**** 2924820 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ3050, BQ3050EVM-001, BQEVSW, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period

器件型号:BQ3050
主题中讨论的其他器件:、 BQEVSWEV2400

大家好、团队、

我在这里看到一个奇怪的电池/BMS 电压行为...

使用大约2A 的电阻负载时、电池放电高达 RSOC=0%。 电芯电压低于3190mV (CUV 阈值) DSG FET 关闭,情况良好。 然后断开负载。

休息2小时后,如果不连接称重传感器电压,则电压会增加到>=3320mV。 参见参考 SNAP。  DSG FET 也会关闭。

这里出了什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    您能否发布您的设置照片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    这看起来不像 TI bq3050 EVM。 您可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接器从 TI EVM 中移除并直接焊接在连接器基座 PCB 上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、明白了。 我想知道是否有连接错误。 您是否有未修改的原始 EVM? 我建议您将欠压电池连接到该 EVM、并检查 FET 是否已关闭。 或者、您也可以使用电源来仿真电池以检查 FET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们购买了两个焊接在另一个 PCB 上的 EVM。 除了在 CUV 阈值上 DSG FET 关闭外、这两种方法均正常。

    可能是我们需要再购买一个。

    是否可以在您的实验中检查此方案 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我手中有一个 bq3050EVM。 我将尝试您的设置并返回给您。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    所以、我继续尝试了您的方案。  我使用电阻器作为电池仿真器、并使用了两个电源。 一个用于为电池仿真器加电、另一个用作电子负载。 请参阅下面的内容。

    上部->电源
    向下->电子负载



    这是日志文件的一个片段


    日志数据电压可能看起来是关闭的、因为我强制执行该方案、而不使用真实的电池。

    如上所示、当我施加负电流、放电 FET 导通时、所有电池的电压首先大约为4V。 然后、我保持相同的负负载、并将电源设置为12、以便每4个仿真器单元读数大约为3V、 注意此时 CUV 如何导通、放电 FET 关闭、并阻断电子负载电流。 这证明 DSG FET 在我的 EVM 中工作正常。

    这告诉我、您的 EVM 板可能会损坏、或者您设置 EVM 板的方式可能会导致一些问题。 我建议您获得一个干净的 EVM、并在自定义之前测试此场景。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jose、

    感谢 您的测试努力。 我们又订购了一个 EVM。   

    是否可以提供完整的设置照片(特别是 Pack+/-和 Cell 连接)?

    您能否在 CUV 之前和之后通过 EVM 测试点在 DSG 和 CHG FET 上共享电压?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    当然、我将向您提供此信息。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    请参阅 以下设置:


    请参阅 CUV 前后的 DSG 和 CHG FET 电压:


    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    使用的仿真电阻值是@ 1P、2P、3P...等等 ?

    4P -1N 和 PACK+/ PACK-之间的电压是否 相同/相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4214876 #4214876"]使用的仿真电阻值是@ 1P、2P、3P...等等 ?[/报价]

    如果我理解您的问题、这是一个4S 配置、并且每个"电池"上的所有电阻器都共享相同的电压值

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4214876 #4214876"] 4P -1N 和 PACK+/ PACK-之间的电压是否 相同/相同来源?[/quot]

    否、来源不同。

    4P...-1N 使用->电压电源

    PACK+/PACK-使用->电子负载

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    电阻器值表示100E、120E... 1K 等,在您的情况下是哪一个?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、

    这些电阻器为1k 欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队、

    我们已收到新的 EVM 板。  更新了.Senc 文件、然后进行了校准。

    问题相同。 CUV 条件后、FET 不会关断。

    这是出院日志 FYR。

    e2e.ti.com/.../0624.Discharge7A_5F00_3300EDV_5F00_2.log

     

    SBS 屏幕:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    请附上您的.senc 文件、我想在实验 EVM 上对其进行编程、以尝试重新创建 问题。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    。 随附的 Senc 文件。

    e2e.ti.com/.../Last7Aparameetr.zip

    这里有两点不同:   

    1.我的负载是5E /100W 的固定电阻,而不是您的情况中的 DC Electronics 负载。

    2.在我的案例中、负载消耗的电流超过2A。

    如果可能,您是否可以检查这两点的实现情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    感谢您提供 senc 文件。 我今天不在办公室,但我将在星期一看一下。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我对您的 senc 文件进行了编程、DSG FET 仍然可以正常工作。

    请参阅下面的内容


    请注意、每当 CUV、avgCurrent 自动变为零时、在某些情况下、可以看到器件在 CUV 之后没有响应、以避免过度放电。 在 CUV 中、我的 DSG 引脚读数为零。 它是否为您读取零? 否则、会导致 DSG FET 出现故障。  

    请参阅随附 的我记录的日志文件。  
    e2e.ti.com/.../log_5F00_file_5F00_custSenc.log

    我们只能支持和帮助您了解监测计的工作方式。 从算法的角度来看、监测计会在 CUV 后关闭 DSG FET、并显示相应的行为。 请仔细检查可应用于这些 FET 的最大电流。 请在 CUV 中再次检查 EVM 上的 DSG 引脚电压。 它应该为零。 如果为零、则没有电流从 PACK+流向 VBAT+。 因此、监测计读取的电流为零或接近于零。

    注意:所有的猜测都是读取电池组上的电流、电压和温度。 如果 EVM 上 DSG 引脚的电压为零、则应从监测计读取零电流。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jose,

    您的工作。

    现在,差异低于两个点。 在您的情况下、使用源端和负载端进行测量是由高级且精确的实验室仪器提供的。   

    我想,如果你可以尝试以下两点(想知道,如果可能!) ,则整个图片将会清晰。

    [引用 userid="481569" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1126457/bq3050-battery-discharge-voltage-up-after-rest-period/4359954 #4359954"]

    1.我的负载是5E /100W 的固定电阻,而不是您的情况中的 DC Electronics 负载。

    2.在我的案例中、负载消耗的电流超过2A。

    [/报价]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、

    从仪表支架的角度来看、电阻负载与电子负载不会产生任何差异。 一旦任何电池电压降至 CUV 阈值以下、监测计将进入 CUV、然后关闭 DSG FET、从而阻断从电池组+到 VBAT 的电流。

    我可以做的是与您建立会议并讨论您的设置和调试。 我将需要视频来查看您的设置。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、
    没有问题,我们可以连接。 让我知道可行的时间。

    同时,以下是我的设置照片...当我们完成首次 CUV 测试时。 失败的原因。

    之后,我们从 EVM 上移除了连接器(与 Pack 焊接)并再次进行测试,但在 CUV 上仍然失败。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhupendra、

    请给我发送一封私人邮件以安排会议。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    最后、我遇到了问题。 请参阅下面的图片和标记。

    白色连接器是连接到(4P...1N)的5个平衡导线。  黄色接头是最终蓄电池组导线。  问题是黄色接头导线,不应连接到 PACK+和 PACK-接头。  因为我将 RES 负载连接到同一 PACK+和 PACK-端子(即绕过 BMS 电路)。

    那么,您能不能建议我是否应该将黄色连接器导线连接到 EVM? 如果是,我应该在哪里连接它们?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    我很高兴您能找到错误的连接。

    您不应将黄色连接器导线连接到 EVM、因为它现在就像充电器一样工作。 因此、从技术上讲、您同时连接了 RES 负载和"充电器"。

    我看到您有8节电池、您的配置可能是4S 2P。 因此,请确保您的连接位于(4P... 1N)如下所示。



    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Jose、谢谢。
    我将检查并更新您的信息。

    必须将 PRES 连接至 PACK -端子吗?  如果我们n`t 连接它并保持打开、该怎么办。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您正在充电或放电、PRES 应连接到 PACK-以启用充电/放电。

    此致、
    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    感谢您的持续支持。。

    由于,我断开了电池与电量监测计的连接并重新连接,因此我更新了 Senc 文件,再次完成了校准并执行了电量监测重置(0x0041)。   

    我尝试了提及连接...以及... 会发生一些奇怪的事情。 电池显示放电@μ A 电池电压大约为3.7V 且 RSOC = 0。  将 RES 负载连接到放电会立即产生 CUV 条件、即使 CUV 阈值为@ 3.38V。  

    现在,如果尝试充电...连接充电器@ PACK+/ PACK-,它将在3秒内停止充电...请参阅下面的充电屏幕。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    保持与4P 中相同的连接。 1P。 您只需卸下黄色接头即可。

    确保您没有更改 gg 文件中的任何内容。 您可以尝试4S 1P 配置吗? 检查并联方式是否有问题。  

    您有电源吗? 您可以尝试我以前给您发送照片时所做的设置。

    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,Jose。

    黄色接头已卸下。 4P 到1N ( 共5针)的连接与以前相同。 Senc 文件/gg 文件相同,没有更改。  

    请参见下面的设置照片:  

    在中,本设置读取 SBS 具有以下数据 (无负载/未连接充电器):  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    请使用万用表手动测量 EVM 引脚上的每个电池电压、并检查它们驱动的电流大小。

    我在设置上看到的唯一区别是 PRES 引脚连接到 PACK-、这是非常好的。





    此致、
    何塞·库瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jose、

    在 EVM 侧检查了电压值。 根据校准看起来很好  

    在本例中,BAT+(黑色导线)连接到4P (橙色导线) ,BAT-连接到1N。

    是否希望我为此创建新的 TT ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhupendra、

    是的、请创建新主题。

    此致、
    何塞