Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:USB-C-PD-DUO-EVM、 TPS65987EVM、 TPS65987、
大家好、
我们的客户正在其 应用中考虑使用 TPS65987D、并想知道 哪款 TPS65987EVM 或 USB-C-PD-DUO-EVM 适合其应用。 根据我们的客户、
我希望订购评估板器件型号 TPS65987D。
由于找到了2个选项、因此需要帮助订购哪款器件以及这2块电路板、TPS65987EVM 和 USB-C-PD-DUO-EVM 的应用
我的要求是、我需要20V/5A 的拉电流和灌电流能力
它还应支持交替模式
因此、我想评估 TPS65987EVM 的拉电流和灌电流能力
我主要是在寻找100W 的拉电流和灌电流 USB PD
此致、
Danilo