This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987EVM 或 USB-C-PD-DUO-EVM

Guru**** 2638525 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D, TPS65987DJEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162455/tps65987d-tps65987evm-or-usb-c-pd-duo-evm

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:USB-C-PD-DUO-EVMTPS65987EVMTPS65987

大家好、

我们的客户正在其 应用中考虑使用 TPS65987D、并想知道 哪款 TPS65987EVM 或 USB-C-PD-DUO-EVM 适合其应用。 根据我们的客户、

我希望订购评估板器件型号 TPS65987D。  

由于找到了2个选项、因此需要帮助订购哪款器件以及这2块电路板、TPS65987EVM 和 USB-C-PD-DUO-EVM 的应用

我的要求是、我需要20V/5A 的拉电流和灌电流能力

它还应支持交替模式

因此、我想评估 TPS65987EVM 的拉电流和灌电流能力

我主要是在寻找100W 的拉电流和灌电流 USB PD

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    两个 EVM 都能够处理100W 的事务、但这将取决于电缆的能力(需要支持100W 的功率)。  正如您可能已经了解过的、Duo EVM 是一个由两部分组成的 EVM、其中包括一个发送板和接收板(两者都附带 TPS65987DDH)、用于演示如何使用简单的按钮接口进行 PD 协商。 此 EVM 可用于轻松演示 PD 的确切工作原理。  

    如果您想更深入地评估 TPS65987可支持的更多特性和功能、我建议改用 TPS65987EVM。 独立 EVM 附带许多调试器接头引脚、可用于测试探针、与 Duo EVM 相比、它可以利用 PD 的大部分功能。 下面链接了使用应用程序自定义工具配置 PDO 和交替模式(DisplayPort)的教程。  

    谢谢、此致、

    林德华

    TPS65987DJEVM (库存): https://www.ti.com/tool/TPS65987DJEVM 

    EVM 教程配置: https://training.ti.com/tps65987evm-and-usb-c-pd-duo-evm-tutorial?context=1140344-1140343