主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、 GPCCHEM
尊敬的
在根据 TI 要求进行 ChemID 的电池周期充电和放电测试中、BQSTUDIO 用于通过 EV2400记录日志数据、发现电压数据变化缓慢、无法实时更改。
1.主机计算机版本不能使用102和旧86版本。
2.在数据存储器中导入默认文件并重置后、电压变化可以正常更新、但在大约1小时后、电压变化不会再次工作。
如下图所示、电压在4327mV 时以920mA 的电流放电、并且电压在5分钟后保持不变、直到电压在5分钟后跳至4313mV。
如何在故障确认后修改电量监测计参数?
附件与数据文件
e2e.ti.com/.../BA381.gg.csve2e.ti.com/.../JKUT_2D00_2.rar 有关
有什么建议吗? 提前感谢