This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:电压数据变化缓慢、无法实时更改

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162214/bq27z561-voltage-data-changes-slowly-and-cannot-be-changed-in-real-time

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOGPCCHEM

尊敬的

在根据 TI 要求进行 ChemID 的电池周期充电和放电测试中、BQSTUDIO 用于通过 EV2400记录日志数据、发现电压数据变化缓慢、无法实时更改。
1.主机计算机版本不能使用102和旧86版本。
2.在数据存储器中导入默认文件并重置后、电压变化可以正常更新、但在大约1小时后、电压变化不会再次工作。
如下图所示、电压在4327mV 时以920mA 的电流放电、并且电压在5分钟后保持不变、直到电压在5分钟后跳至4313mV。
如何在故障确认后修改电量监测计参数?

附件与数据文件  e2e.ti.com/.../BA381.gg.csve2e.ti.com/.../JKUT_2D00_2.rar 有关

有什么建议吗?  提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.要收集 chem ID 匹配的数据,请使用默认参数

    2.在学习周期中导入 GG 文件

    您使用的是哪个版本的 bqStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的

    现在、即使使用默认参数、也无法正常工作
    2、ID 不能出来、下一步是学习阶段。
    3.使用的软件版本是1.3.86和1.3.102,但它不起作用。

    任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond、

    您发送的日志文件有多个周期。 GPCCHEM 只需要1个周期。 我建议您向 GPCCHEM 提交所需数据并获取报告。 在读取读数时、请确保没有保护器连接到电池。

    我还注意到电池的充电电压高于4.4V。 电池的额定值是否用于此类用途?