主题中讨论的其他器件:TPS61391、 OP07、 TINA-TI、 TPS61390、 TPS65132、 TPS65133、 TLV751
大家好、
我将使用相应的评估模块评估 TPS61391升压转换器。 我正在使用升压转换器为基于运算放大器的 V-I 转换器提供高电压合规性电源轨。 借助我手头上的资源、我所做的就是:
我使用的是 OP07运算放大器。
2.升压转换器 EVM 由通过 USB+稳压器供电的5V 电压供电。
在 EVM 上、我已经降低了大约三分之一的电压作为 OP01的电源。 35V (来自 VOUT)至+11.6V、-35V (来自 VPN-)至-11.6
4.我相应地将运算放大器的 V+和 V-连接到+11.6V 和-11.6V。
这是我的问题:
一旦我将降压升压转换器的电源轨连接到运算放大器并测量运算放大器的电源引脚-它的电压读数远低于+/- 11.6V、对于 V 至 I 电路、它测量+/-4V。
为了进行双次检查、我在+11.6V 和-11.6V 之间连接了一个33k 电阻器、这些引脚上的电压现在读数为+10.6和-9.3V。
我想了解一下这里发生的情况、运算放大器不应加载设计为提供1000mA 电流的升压转换器、让我知道我是否应该采取不同的措施。
谢谢!
Ashwati