This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391EVM-058:负载效应

Guru**** 1916930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, OP07, TINA-TI, TPS61390, TPS65132, TPS65133, TLV751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963873/tps61391evm-058-effect-of-loading

器件型号:TPS61391EVM-058
主题中讨论的其他器件:TPS61391OP07TINA-TITPS61390TPS65132TPS65133TLV751

大家好、

我将使用相应的评估模块评估 TPS61391升压转换器。 我正在使用升压转换器为基于运算放大器的 V-I 转换器提供高电压合规性电源轨。 借助我手头上的资源、我所做的就是:

我使用的是 OP07运算放大器。

2.升压转换器 EVM 由通过 USB+稳压器供电的5V 电压供电。

在 EVM 上、我已经降低了大约三分之一的电压作为 OP01的电源。 35V (来自 VOUT)至+11.6V、-35V (来自 VPN-)至-11.6

4.我相应地将运算放大器的 V+和 V-连接到+11.6V 和-11.6V。

这是我的问题:

一旦我将降压升压转换器的电源轨连接到运算放大器并测量运算放大器的电源引脚-它的电压读数远低于+/- 11.6V、对于 V 至 I 电路、它测量+/-4V。

为了进行双次检查、我在+11.6V 和-11.6V 之间连接了一个33k 电阻器、这些引脚上的电压现在读数为+10.6和-9.3V。  

我想了解一下这里发生的情况、运算放大器不应加载设计为提供1000mA 电流的升压转换器、让我知道我是否应该采取不同的措施。

谢谢!

Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它可以加载+11.6V 和-11.6V/25mA 负载电流。

    OP07 运算放大器的消耗电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    OP07没有特定的电流消耗规格-偏置电流和偏移电流在 nA 范围内。 我还尝试了741、压降从+/-11.6V 变为~+/- 5V。

    下面是另一种情况:

    升压转换器 EVM 提供+/- 35V 电压。

    2.我使用5k/10k 电阻分压器将电压降至+/- 11.6V =>分压器电路的电流消耗为2mA (35/15k) x 2 = 4mA (最大值)

    3.我在电源端子上放置一个33k 欧姆电阻器,这意味着电路应该消耗0.7mA (23.2/33k)电流,电阻器上的电压现在为+9.7V 和-9.5V。

    即使对于电阻器、也会发生负载。

    大图:下面是我尝试使用 TPS61391的操作:

    我尝试使用 TPS61391作为 V 至 I 转换器电路的电源轨、以提高电流源的电压顺从性。  

    2.我将在此处粘贴 V-I 电路的图像:

    我的问题:

    问题1. 为什么即使对于电阻器、TPS61391也会负载、当我的电流消耗甚至不接近1000mA 的指定限值时、我是否误解了某个东西?

    问题2. 根据我的大图描述、如果 TPS61391不是正确的芯片、我可以使用其他什么芯片将电压顺从性提高到70V 左右?

    谢谢、

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您是如何更改电路板的? 请参阅随附的原理图。 您只需将上侧分压电阻器更改为86.6k。

    谢谢!e2e.ti.com/.../BMC058A_2800_001_29005F00_Sch.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    如果我的描述不够清楚、我很抱歉。 我没有更改评估板上的任何内容、这里是我的连接和我尝试描述的问题的粗略原理图。 只需确保我们位于同一页上、并向我解释更改评估板上的电阻器将如何防止我看到的负载。 我知道、按照您的建议更改电阻器会降低输出电压值、但这不是我要强调的问题。 请告诉我该原理图是否更清晰:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    在您的连接中、等效电阻小于5k、因此您无法获得-11.6V 电压。  请更改 R1和 R2的反馈电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    为了澄清一点、我在我的第一张图中犯了一个错误、您已经纠正了这个错误。 正如您绘制的那样、我确实将分压器分别接地、但我忘记了接地、这是您绘制的位置。

    您能否详细说明5k 等效电阻与产生的电源电压之间的推理?

    如果我理解正确、您要求我将反馈电阻器更改为直接提供+/- 11.6V 电压、而不是使用分压器? 是的,这将是理想的,但目前处于锁定状态,我的资源并不相同,因此我尝试将+/- 35V 降至运算放大器可以承受的值:)。

    谢谢!

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    但您的电路比仅仅更改 R1/R2复杂得多。

    基于 EVM、您只需将 R1更改为90.9k、这非常简单。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    我觉得我没有正确传达我的主要问题:

    我知道我可以更改电路板上的电阻器、在我的最终设计中、这就是我们要做的。 但是、我不关心11.6V 的值、这是一种将电压降至运算放大器可接受的值的停止间隙方法。 但是、有加载、这就是我启动该线程的原因。 由于锁定、我现在没有用于更改 SMD 器件的工具。

    2.您能不能向我解释为什么升压转换器会加载、即使我没有汲取1000mA 的额定电流? 运算放大器或电阻器不应发生这种情况。 额定电流为1000mA 的电流是多少? 是电流镜还是升压电路? 升压电路的电流消耗限制是多少?

    谢谢、
    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    请查看我的以下回复:

    我知道我可以更改电路板上的电阻器、在我的最终设计中、这就是我们要做的。 但是、我不关心11.6V 的值、这是一种将电压降至运算放大器可接受的值的停止间隙方法。 但是、有加载、这就是我启动该线程的原因。 由于锁定、我现在没有用于更改 SMD 器件的工具。 ->了解。  

    2.您能不能向我解释为什么升压转换器会加载、即使我没有汲取1000mA 的额定电流? 运算放大器或电阻器不应发生这种情况。 额定电流为1000mA 的电流是多少? 是电流镜还是升压电路? 升压电路的电流消耗限制是多少?  --> 1000mA 表示峰值电感器电流,而不是负载电流。  由于转换器在 DCM 模式下工作、因此即使 在负载电流很小的情况下、电感器电流也非常高。  在您的应用中、+- 11.6V 电源轨的最大负载电流可约为30mA、在该最大负载电流下、峰值电感器电流约为1000mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊! 感谢您的解释、Helen、让事情变得更加清晰。 我还有几个问题:

    根据您的说明、在+/-11.6V 时、芯片可以支持30mA。 但是、使用分压器时、总电流为4mA (之前已介绍)、仅添加一个电阻器负载(33k)便会消耗0.7mA、即总电流为4.7mA、但仍低于30mA。 这仍然让我感到困惑。

    2.是否有您建议使用的规定方法来加载此电路?

    是否有图显示了 TPS61391升压转换器在不同电压下可以支持的电流大小? 在我们的设计中、我们希望具有高达80V 的 VOUT、峰值为2mA、是否支持该电压?

    谢谢 Helen、

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请尝试使用以下电路查看这是否有用。

    TPS61391可支持80V/2mA。 但是如果它是+-80V/2mA,它应该是可以的,但没有大的裕度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您向我提供建议。 我曾尝试过您的电路、它将11.6V 负载降至约3.6V、但我想(与您先前建议的相似)、这是因为负载电阻器会改变分压器的有效电阻(从输出端看时)。 此外、我还发现我使用的电源有问题、因此我无法为 IC 供电。 感谢您保持跟踪和响应。

    我对 TPS16391有另一个问题:

    我能否通过设置电阻器 R1和 R2 (类似于评估板上的35V)将芯片上的输出设置为70V、然后:

    (a)使用倍压器(D2、D3)二极管电路生成+140V 电压、

    (b)使用四路电压器的-140V (如 D4、D5、但2倍而非仅为反向)?

    我的目标是能够在+/- 140V 时提供2mA 电流。

    这样做有什么限制吗? 你有什么建议吗?

    谢谢!

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    很抱歉耽误你的时间、因为 Helen 刚刚离开 TI。

    对于 2mA +/- 140mV 应用、我担心器件的电流能力、电路会很复杂。

    我建议您首先使用 PSPICE 仿真电路以评估可行性、然后尝试使用 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您回来-我之前也问过这个问题-是否有一个模型/宏可以与 TINA-TI 一起用于61391? 我已经浏览过 SMPS 宏、但我没有看到它。 如果可能、您可以向我发送一个要使用的宏吗?

    谢谢!

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    请使用 TPS61390的 pspice 模型。 行为是相同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    谢谢您、我能够将 TPS61390 PSpice 文件导入到 TINA-TI 中。 我现在也可以验证我的电路的功能。  

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    我还有一个问题-如果我不打算使用该部分电路、我是否需要连接 APD 电流镜的组件? 我只需要升压转换器达到80V。

    谢谢、
    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

      有关纯升压应用的连接、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slvaez7.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    哦、这很有帮助-它还回答了我关于使用电荷泵超过电压电平的另一个问题。 非常感谢。

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    您非常有帮助、我还有几个问题。 我查看了您发送的应用手册中的原理图。 我在仿真中遇到了几个问题:

    1.我正在尝试生成+/-80V 输出(Rup=657k;Rdown=10k)电源轨、以支持至少5mA 的负载电流。

    2、电路不饱和、它继续运行-我应该查看什么进行调试? (请参阅下面的电路+输出快照)

    3.比较时、我还仿真了 Vout=35V ((Rup=280k;Rdown=10k;与 EVM 类似、因为我知道硬件能够产生+/-35V)、仿真快照低于-正电压稳定、但负电压持续上升-不确定我错过了什么):

    4.瞬态仿真非常慢-这是正常的吗? 我假设是这样、因为工作频率为700kHz。 有没有办法加快速度? 此外、饱和时间似乎与应用手册中的示波器输出不匹配(它在5-10ms 内达到-90V)。 再说一次、我是否遗漏了某个东西、或者可以做些什么来更好地优化它?

    非常感谢!

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    正电压似乎是正确的、但负电压是两倍。 请尝试了解产生负电压的电路的工作原理、并测量每个电路节点的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    谢谢你。 我找到了一份应用手册、帮助我更好地理解它、我能够在更短的时间内收敛它。 我粘贴此处的链接是为了让可能正在寻找电荷泵设计的其他人受益:

    www.ti.com/.../slvaej3.pdf

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您(和 Helen)为我的设计开发提供的所有帮助。 我要附上原理图、您能否快速回顾一下、让我知道电路是否会按照下面提到的规格工作? 我还有几个问题要澄清设计。 非常感谢您的意见。

    目的:在5V 输入下产生+/-75V 电源轨、目的是为35k Ω 负载提供最大2mA 的电流

    输入:从稳压 TPS65132获得5V 电压

    输出:+/-75V、输出为2mA

    问题:

    1. 所示的原理图是否适合上述规格?

    2. 请确认 TPS65132的输出是否足以作为 TPS61391的输入。

    3. 您是否预见到添加的电荷泵电路和2mA 电源电流规格有任何问题?

    4. 我们不打算使用电流镜、连接是否可以确保低功耗?

    5. 我是否错过了任何其他组件/连接?

    非常感谢!

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    TPS61391的升压电路部分不正确。 请参阅 TPS61391数据表以更改原理图。

    TPS65132的输出不够好。 TPS61391的输入电流应高于100mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、  

    感谢您的反馈和提示响应-我发现错误-我已将二极管 D1连接到 IN 引脚而不是 SW 引脚。 我已更正了错误、并随附了以下新版本。

    此外、感谢您提供有关稳压器的说明。 我检查了数据表、TPS65132的正极端子的输出最大为200mA (请参阅下面的快照)您认为此规格太精确了、尤其是在+/-75V 时输出2mA? 如果是、我将查看其他选项、例如 TPS65133、它的输出电流高达250mA。

    谢谢!
    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    原理图现在可以了。 TPS65132的图像未显示、您能否再次连接?

    您为何选择此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    感谢您的验证-以下是 TPS65132数据表的快照-关于正稳压器的电气特性:

    选择此芯片的主要原因如下:

    我们有两个板载稳压器、一个是 TLV751、这是一种双 LDO、已设置为生成1.8V 和3.3V 电压、最大电流输出为500mA。

    TPS65132 -可生成+5V 和-5V、我们需要双极电源为设计中的某些运算放大器供电、最大正电流输出为200mA。

    我们使用3.7V 锂离子电池为器件供电。 升压转换器是我们电路的一个关键部分、因此我们希望确保它能够无任何毛刺脉冲运行、以确保电流源的最大峰峰值电流为2mA 时具有+-75V 的输出顺从范围。  如果您有其他建议、我很灵活。  

    再次感谢您的想法和意见。

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    200mA 的输出电流应该足够好。 在实际电路中、我建议在5V 准备就绪后启用 TPS61391。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢贾斯珀的发言、我在我们的固件设计文档中做了有关这一点的笔记。 感谢您的意见。

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好贾斯珀、

    事实证明、我们不需要 TPS65132的 I2C 功能、因此我们考虑使用 TPS65133、它固定为+/-5V、每个输出电流为250mA。 我认为这应该足以将 TPS61391用作输入、对吧?

    此外、仅需确认我之前对更新后的原理图提出的几个问题:

    1. 您是否预见到添加的电荷泵电路和2mA 电源电流规格有任何问题?

    2. 我们不打算使用电流镜、连接是否可以确保低功耗?

    非常感谢!

    Ashwati

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashwati、

    是的。  

    1.我没有看到任何问题。

    2.是的,连接正常。