This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:EN、I2C 引脚配置

Guru**** 1693050 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87524B-Q1, TPS65273V, TPS65400, TPS65023
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964935/lp87524b-q1-en-i2c-pin-configurations

器件型号:LP87524B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS65273VTPS65400TPS65023

大家好、

在进行电源板设计时、需要对以下内容进行说明、

1:使能引脚、

对于4个降压转换器,只有3个使能引脚可用,如何启用降压转换器4?

2. I2C 地址

我们在同一器件型号中使用2个 N。 如何一次针对不同电源电平对两个 IC 进行编程? 是否可以更改地址?

3.编程。

是一次性可编程还是需要一个主机器件在每次上电时进行编程以配置电源电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.使能引脚:

    LP87524B-Q1降压稳压器配置为通过单个使能引脚(EN1)上电、稳压器将在 EN1引脚处于高电平时(假设 VIN/VANA 和 NRST 已处于高电平)立即上电。 有关 上电序列时序和默认配置、请参阅 LP87524B/J/P-Q1技术参考手册。

    www.ti.com/.../snvu663.pdf

    2. I2C 地址:

    如果您使用的是器件型号相同的两个器件、则两个器件的 I2C 地址相同、并且您无法更改 I2C 地址。 因此、您必须使用不同的 I2C 总线与不同的 PMIC 进行通信。 但是、如果您使用 LP87524B-Q1的默认配置、它将在没有 I2C 支持的情况下加电。 如果您的系统中只有一条 I2C 总线、并且想要使用 PMIC I2C 总线、那么我们可能需要定义新的 OTP、但这需要一些业务案例说明、为此、请联系当地的 TI 销售团队、他们将为您提供帮助。

    3.编程:

    PMIC 将在其默认模式下自行启动、您无法更新一次性可编程设置。 PMIC 上电后、您可以使用 I2C 更改某些器件设置、但这些设置会重置为默认配置、以便下次上电。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Murthy。

    要求: VOUT 应由 I2C/PMBus 配置/控制。

    LP87524B 的最大输出电压为3.36V、但所需电压为3.6V。是否可以建议具有功能的等效器件?

    此外、TPS65273V 结构化但 I2C 只能控制0.65V 至2V 的 VOUT 电压。 本系列中的任何备选器件也将有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我不熟悉其他具有 I2C 接口的器件、可以将 VOUT 配置为大于3.36V。

    此致、

    Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS65400或 TPS65023是否适合您?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin LaRosa:

    非常感谢!!!

    TPS65400符合我的要求。

    是否可以更改顺序(加电和断电)。它是否会影响其他任何地方?

    谢谢

    Dharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharma、

    TPS65400为每个稳压器提供一个单独的使能端、因此可从外部控制排序。  

    我已将其分配给 TPS65400所有者、因此如果有进一步的问题、赵先生将会有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin LaRosa / Zhao:

    请查看 TPS65400原理图。 您的意见将对我们大有帮助。

    谢谢

    dharmae2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_TI_5F00_Review.pdfe2e.ti.com/.../TPS65400_5F00_TI_5F00_Review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Dharma

    请告诉我输入电压的值吗?

    BR  

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ruby:

    输入电压为6V。

    此致

    Dharma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Dharma

    原理图看起来不错。 如果有任何问题、请告诉我。

    BR

    Ruby