主题中讨论的其他器件: TPS65273V、 TPS65400、 TPS65023
大家好、
在进行电源板设计时、需要对以下内容进行说明、
1:使能引脚、
对于4个降压转换器,只有3个使能引脚可用,如何启用降压转换器4?
2. I2C 地址
我们在同一器件型号中使用2个 N。 如何一次针对不同电源电平对两个 IC 进行编程? 是否可以更改地址?
3.编程。
是一次性可编程还是需要一个主机器件在每次上电时进行编程以配置电源电平?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
在进行电源板设计时、需要对以下内容进行说明、
1:使能引脚、
对于4个降压转换器,只有3个使能引脚可用,如何启用降压转换器4?
2. I2C 地址
我们在同一器件型号中使用2个 N。 如何一次针对不同电源电平对两个 IC 进行编程? 是否可以更改地址?
3.编程。
是一次性可编程还是需要一个主机器件在每次上电时进行编程以配置电源电平?
您好!
1.使能引脚:
LP87524B-Q1降压稳压器配置为通过单个使能引脚(EN1)上电、稳压器将在 EN1引脚处于高电平时(假设 VIN/VANA 和 NRST 已处于高电平)立即上电。 有关 上电序列时序和默认配置、请参阅 LP87524B/J/P-Q1技术参考手册。
2. I2C 地址:
如果您使用的是器件型号相同的两个器件、则两个器件的 I2C 地址相同、并且您无法更改 I2C 地址。 因此、您必须使用不同的 I2C 总线与不同的 PMIC 进行通信。 但是、如果您使用 LP87524B-Q1的默认配置、它将在没有 I2C 支持的情况下加电。 如果您的系统中只有一条 I2C 总线、并且想要使用 PMIC I2C 总线、那么我们可能需要定义新的 OTP、但这需要一些业务案例说明、为此、请联系当地的 TI 销售团队、他们将为您提供帮助。
3.编程:
PMIC 将在其默认模式下自行启动、您无法更新一次性可编程设置。 PMIC 上电后、您可以使用 I2C 更改某些器件设置、但这些设置会重置为默认配置、以便下次上电。
此致、
Murthy