This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62240:电路设计

Guru**** 2505865 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966769/tps62240-circuit-design

器件型号:TPS62240

尊敬的 TI:

我的 TPS62240设计之一、如下图所示。

输入电压将控制在4.6V、预期输出电压应约为3.5V。

我使用微控制器来控制 EN 和模式信号、当此 IC 处于活动状态时、首次上电后、我的 TPS62240 SW 引脚将会烧断并出现故障。

是否理解以下电路设计是可接受的?

如果安装了电阻器11K、会出现任何问题?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choonheng、

    VIN 和 VOUT 之间的11K 电阻器绝对不应存在、会导致器件故障。

    使用了什么输入电容器? 我在原理图中看不到任何内容。

    请严格遵循数据表第9.2节中的指南、在典型应用中实现正确的器件。

    谢谢

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choonheng、

    很抱歉我的答复很晚。

    我在这里有一些问题要问。

    • 我不确定是否理解、为什么您要在 VIN 和 VOUT 之间使用这个11k 电阻器? 这在这里不是必需的、也不应该有所帮助。
    • 输入端是否有我们建议的4.7uF (典型值)电容器? 在开关期间、当电流从输入到输出被汲取时、不使用任何电容器会引起过冲/下冲(振铃)。
    • 查看您正在使用的反馈电阻器、根据您尝试调节电阻器5.1V 的计算结果。 是否打算这样做?

    。  

    请告诉我。  

    非常感谢!


    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yann 和 Dorian、您好!

    我们使用4.7uF 电容器来连接 Vin 和 GND。

    输入电压为4.6V、我们预计输出应约为3.5V。

    11k 电阻器放置在 Vin 和 SW 上、以确保输出能够获得3.5V 电压。

    这种设计会导致 TPS62240 SW 引脚故障或烧断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choonheng、

    您能否重新计算反馈分压电阻器?
    我发现:Vout= 0.6Vx (1+(71.5k/9.53k)= 5.1V。 请参阅数据表的第9.2.2.1节。

    11k 电阻器在这里不起作用。 这可能会绕过稳压器、因此稳压器无法正确调节。

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choonheng、

    新年快乐!

    您是否有机会查看我的上述问题?

    您是否有任何后续问题?


    非常感谢。

    此致、
    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    新年快乐!

    在我们的电路设计中、9.53k 电阻器将另一个电阻值约为80k Ω 的电位器接地。

    因此、根据计算结果、其应为0.6V *(1+(71.5K/89.53K))= 1.079V。

    11k 电阻器将为输出提供另一个1V 电压。

    我们期望输出高于2V。

    因此、设计团队不允许我们移除11k 电阻器。

    想与您核实一下、建议使用这种设计吗?  

    它将导致部件故障或损坏部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Choonheng、

    在没有稳压器设计或典型应用的情况下、我们建议使用连接 VIN 和 VOUT 的11k 电阻器。

    您能否解释11k 电阻器为什么会为输出提供另一个1V 电压?

    为什么不使用较低电阻的电位器?  

    很可能会导致器件发生故障。 您允许一些电流从输入不断流向输出。 由于器 件将尝试调节到1.079V、因此器件大部分时间都处于省电模式、以获得该值。 这只意味着器件将不会进行调节、因为11k 电阻器引起了旁路。

    这是我到目前为止的假设。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Choonheng、

    这里有任何更新吗?

    请告诉我。

    谢谢、

    Dorian