请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5450 主题中讨论的其他器件:TPS5420、
大家好、
需要您对我们客户的查询提供意见。 它们在 12V 输入、5V 输出条件下与 TPS5450搭配使用。 问题是、将 ENA 引脚拉至接地时、转换器不会禁用。 使用示波器探针持续测量2V 输出电压。 电路中没有电感负载或电容负载。 TPS5420生成的5V 电压是电路中的唯一电源、因此不存在可能导致该问题的反向电源问题或泄漏。 您能帮助我们解决其他可能的根本原因吗?
随附的是供参考的原理图。 提前感谢!
此致、
Jejomar
e2e.ti.com/.../x1.pdf