This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:无法禁用转换器

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5420, TPS5450
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965923/tps5450-unable-to-disable-converter

器件型号:TPS5450
主题中讨论的其他器件:TPS5420

大家好、

需要您对我们客户的查询提供意见。 它们在 12V 输入、5V 输出条件下与 TPS5450搭配使用。 问题是、将 ENA 引脚拉至接地时、转换器不会禁用。  使用示波器探针持续测量2V 输出电压。  电路中没有电感负载或电容负载。  TPS5420生成的5V 电压是电路中的唯一电源、因此不存在可能导致该问题的反向电源问题或泄漏。 您能帮助我们解决其他可能的根本原因吗?

随附的是供参考的原理图。 提前感谢!


此致、

Jejomar



e2e.ti.com/.../x1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    将 ENA 拉至 GND 时,您能否测量 PH、VIN 和 EN 波形? 客户如何从 MCU IO 端口、任何上拉电阻器连接到 ENA?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我没有看到反馈、我将结束这个问题。  如果问题仍然存在、您可以再次提出此问题。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。

    我手头上没有波形、但 ENA 通过上拉电阻器连接到 MCU IO 引脚。 在通过使用外部上拉电阻器而不是内置 MCU 对电路进行更多测试和更改后、现在可以正常工作。

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很高兴看到问题得到解决。

    谢谢