工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 团队:
有时、当 Lm5175在降压/升压上工作时、我会听到不良噪声。 直流/直流转换器工作且不发热、栅极和 SW1、SW2上的波形良好。 例如、当我的输入电压= 9.5V、输出电压为8.3V、2A 电流时、就会发生这种情况。 输出连接到电池。 我多次更改了压实网络(C81、C82、R253)、并将 C80增加到470pF。 噪音有时更低有时更高!!
此处是原理图。 你有什么建议吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的 TI 团队:
有时、当 Lm5175在降压/升压上工作时、我会听到不良噪声。 直流/直流转换器工作且不发热、栅极和 SW1、SW2上的波形良好。 例如、当我的输入电压= 9.5V、输出电压为8.3V、2A 电流时、就会发生这种情况。 输出连接到电池。 我多次更改了压实网络(C81、C82、R253)、并将 C80增加到470pF。 噪音有时更低有时更高!!
此处是原理图。 你有什么建议吗?
谢谢!
您好 Davide、
请在发生噪声时发送输入和输出电压的测量值。 如果您还可以测量电感器电流、这会很好。
通常可闻噪声是由电感器或陶瓷电容器引起的。 由于您的转换器上没有使用很多陶瓷电容器、我建议您通过与电路板的短接线连接电感器时检查噪声是否消失。 通常情况下、问题是整个电路板开始摆动、从而产生可耳戴噪声。 如果通过导线连接电感器时噪声消失、则可能有助于将电感器与另一个物理结构的电感器交换。
请再次将 C80降低至100pF。
您好、Brigitte、
噪声是电感器、因为如果我将手指放在电感器上、声音会降低。 但是、我进行了其他测试:
我将50kOhm 的电阻器连接到 RT。 当输入电压大约为9V 时、声音消失、而当输入电压大约为11V 时、声音开始。 然后、我注意到、当输入电压低于12.5V (输出电压始终为8.3V、输出电流为2.5A)时、lm5175始终为降压/升压。 我只期待降压,不是! 此外、如果我在输入电压大约为8V 时打开 LM5175、输入电源 将进入 CC 保护(电源限制为10A)。 有时、在输入电压变化期间、电源会受到保护。 电路上可能有什么东西值得关注?
我不想更改电感器。 您是否有一些问题需要妥善处理直流/直流转换器?
您好 Davide、
请检查在将 Dith 引脚设置为 GND 时、噪音是否消失。
当向 RT 添加50千欧时、您将更改开关频率。
请在以下网址找到适合您设计的快速入门指南设置: e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9_5F00_DavideRenzetti.xlsm
在上面的设计中、您有红色值数字、这意味着这些数字会在您的设计中产生问题。
我不知道输入电压范围和最大输出电流、因此您需要使用正确的值对其进行更新。 如果您的最小输入电压较低、则还需要更新补偿。
BTW、我认为可以将开关频率增加到不会出现可闻噪声的区域。
使用2.5m Ω 作为感应电阻器时、您可以允许高达29A 的电流、因此对于10A 输出、您可能需要将该值增大到5m Ω(我假设这是您的最大输出电流、因为这是您拥有的平均设置)。 否则、您需要使用电流高达45A 时不会进入饱和状态的电感器。
输出感应电阻器的位置应位于输出电容器的中间、以确保转换器的开关和负载瞬态都不会对该测量产生很大影响。
BTW、我建议在 EN 引脚上添加一个下拉电阻器、以确保只要没有来自微控制器的信号、就会禁用该器件。 (这是一种很好的设计做法、因为应避免使用悬空输入引脚。)
您好、Brigitte、
I 禁用抖动(引脚至 GND)、并将感应电阻器更改为5m Ω。 然后、我重新启动了许多新测试、将组件值作为原理图(除了我放置0欧姆的 R247)、但我找不到问题!! 我向您解释:
我将输出 DCDC 连接到电池(13.3V) 、将输入连接到可变 电源(11.5V 至27V、电流限制为60A!) 当输入电压在 13.2V-13.4V 和14.7V-15.1V 范围内时、会出现噪声
我进行了一些测试、将 R254和 R255从5.6欧姆更改为22k、并将 C83从47pF 更改为100nF。 最好使用低电阻器和低电容器。 (但噪音不会消除)。
我做了一些理论、将 R369和 R370从5.6欧姆更改为22k、并将 C134从100pF 更改为2.2uF。 最好使用低电阻器和低电容器。 (但噪音不会消除)。
我将斜率电容器从100pF 更改为1.5nF。 噪声不会出现。
我在输入端放置一个2200uF 电容器、在输出端放置一个2200uF 电容器、噪声不会出现!
我将 C78从10nF 更改为2.2uF、但很明显、从未改变。
这里是我用于设计直流/直流转换器的快速入门指南。
e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_Davide.rar
你有什么建议吗? 您可以检查布局吗? 我可以将布局私下发送给您吗?
谢谢、
Davide
您好 Davide、
文件在某种程度上丢失了宏。 您能否再次连接它、可能不会将其旋转?
当您在输入和输出端添加最多3个10uF 电容器时、请检查噪声是否发生变化。
BTW、通过按压电感器进行的检查不能证明电感器会产生噪声、因为您的压力也会流至电路板。 请移除电感器并再次通过短接线将其焊接到电路板上、以证明它是电感器。
当您听到噪声时、请发送输入电压、输出电压和两个开关节点的测量值。
我无法向您发送文件 whitzout 压缩、因为 TI 网站告诉我存在问题! 我再次使用其他方法压缩。 我希望这家酒店还可以!
e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_Davide.zip
我将尝试您的建议解决方案、我将很快向您更新!
谢谢你