This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5175:在降压/升压模式下,有时我会听到噪音。

Guru**** 1626620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963989/webench-tools-lm5175-in-buck-boost-mode-sometimes-i-hear-a-noise

器件型号:LM5175

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的 TI 团队:

有时、当 Lm5175在降压/升压上工作时、我会听到不良噪声。 直流/直流转换器工作且不发热、栅极和 SW1、SW2上的波形良好。 例如、当我的输入电压= 9.5V、输出电压为8.3V、2A 电流时、就会发生这种情况。 输出连接到电池。 我多次更改了压实网络(C81、C82、R253)、并将 C80增加到470pF。 噪音有时更低有时更高!!

此处是原理图。 你有什么建议吗?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图中存在错误。 R247为0欧姆(不是 93.1K)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    请在发生噪声时发送输入和输出电压的测量值。 如果您还可以测量电感器电流、这会很好。

    通常可闻噪声是由电感器或陶瓷电容器引起的。 由于您的转换器上没有使用很多陶瓷电容器、我建议您通过与电路板的短接线连接电感器时检查噪声是否消失。 通常情况下、问题是整个电路板开始摆动、从而产生可耳戴噪声。 如果通过导线连接电感器时噪声消失、则可能有助于将电感器与另一个物理结构的电感器交换。

    请再次将 C80降低至100pF。

    对于补偿、我建议使用快速入门计算器并再次进行检查:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    感谢你的答复。 我降低了 C80 100p、并尝试了具有2个补偿配置的直流/直流、具有相同的噪声和相同的结果:配置1:C81=100nF、R253=1k、C82=10nF、配置2:C81=2.2uF、R=10k、C82=10nF。 我使用快速入门指南配置直流/直流转换器。 所有组件均为 SMD 技术。 图片如下:

    此致、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    请测试从电路板上移除电感器并使用导线将其连接。 这也可以通过 SMD 电感器实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    噪声是电感器、因为如果我将手指放在电感器上、声音会降低。 但是、我进行了其他测试:

    我将50kOhm 的电阻器连接到 RT。 当输入电压大约为9V 时、声音消失、而当输入电压大约为11V 时、声音开始。 然后、我注意到、当输入电压低于12.5V (输出电压始终为8.3V、输出电流为2.5A)时、lm5175始终为降压/升压。 我只期待降压,不是! 此外、如果我在输入电压大约为8V 时打开 LM5175、输入电源 将进入 CC 保护(电源限制为10A)。 有时、在输入电压变化期间、电源会受到保护。 电路上可能有什么东西值得关注?

    我不想更改电感器。 您是否有一些问题需要妥善处理直流/直流转换器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    请检查在将 Dith 引脚设置为 GND 时、噪音是否消失。

    当向 RT 添加50千欧时、您将更改开关频率。

    请在以下网址找到适合您设计的快速入门指南设置: e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool-_2D002D00_-r9_5F00_DavideRenzetti.xlsm

    在上面的设计中、您有红色值数字、这意味着这些数字会在您的设计中产生问题。

    我不知道输入电压范围和最大输出电流、因此您需要使用正确的值对其进行更新。 如果您的最小输入电压较低、则还需要更新补偿。

    BTW、我认为可以将开关频率增加到不会出现可闻噪声的区域。

    使用2.5m Ω 作为感应电阻器时、您可以允许高达29A 的电流、因此对于10A 输出、您可能需要将该值增大到5m Ω(我假设这是您的最大输出电流、因为这是您拥有的平均设置)。 否则、您需要使用电流高达45A 时不会进入饱和状态的电感器。

    输出感应电阻器的位置应位于输出电容器的中间、以确保转换器的开关和负载瞬态都不会对该测量产生很大影响。

    BTW、我建议在 EN 引脚上添加一个下拉电阻器、以确保只要没有来自微控制器的信号、就会禁用该器件。 (这是一种很好的设计做法、因为应避免使用悬空输入引脚。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    I 禁用抖动(引脚至 GND)、并将感应电阻器更改为5m Ω。 然后、我重新启动了许多新测试、将组件值作为原理图(除了我放置0欧姆的 R247)、但我找不到问题!! 我向您解释:

    我将输出 DCDC 连接到电池(13.3V) 、将输入连接到可变 电源(11.5V 至27V、电流限制为60A!) 当输入电压在 13.2V-13.4V 和14.7V-15.1V 范围内时、会出现噪声

    我进行了一些测试、将 R254和 R255从5.6欧姆更改为22k、并将 C83从47pF 更改为100nF。 最好使用低电阻器和低电容器。 (但噪音不会消除)。

    我做了一些理论、将 R369和 R370从5.6欧姆更改为22k、并将 C134从100pF 更改为2.2uF。 最好使用低电阻器和低电容器。 (但噪音不会消除)。

    我将斜率电容器从100pF 更改为1.5nF。 噪声不会出现。

    我在输入端放置一个2200uF 电容器、在输出端放置一个2200uF 电容器、噪声不会出现!

    我将 C78从10nF 更改为2.2uF、但很明显、从未改变。  

    这里是我用于设计直流/直流转换器的快速入门指南。   

    e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_Davide.rar

    你有什么建议吗? 您可以检查布局吗? 我可以将布局私下发送给您吗?

    谢谢、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    文件在某种程度上丢失了宏。 您能否再次连接它、可能不会将其旋转?

    当您在输入和输出端添加最多3个10uF 电容器时、请检查噪声是否发生变化。

    BTW、通过按压电感器进行的检查不能证明电感器会产生噪声、因为您的压力也会流至电路板。 请移除电感器并再次通过短接线将其焊接到电路板上、以证明它是电感器。  

    当您听到噪声时、请发送输入电压、输出电压和两个开关节点的测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法向您发送文件 whitzout 压缩、因为 TI 网站告诉我存在问题! 我再次使用其他方法压缩。 我希望这家酒店还可以!

    e2e.ti.com/.../LM5175-Buck_2D00_Boost-Quickstart-Tool_5F00_Davide.zip

    我将尝试您的建议解决方案、我将很快向您更新!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    放置10uF 电容器、然后将导线放置在电感器上。 以下是图像:

    谢谢、

    Davide

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    添加输入电容器并使电感器仍在板上时、噪声是否发生变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    是的、我添加了3x10uF 电容器(陶瓷电容器、0805)、并使用短接线放置电感器。 顺便说一下、我私下给您发送了一张 DCDC 的照片和光绘图像。 您收到了吗?  

    解决方案似乎更好、但我始终听到小噪音! 我注意到这里有一个奇怪的波动。  

    明天、我将进行更多测试、我将向您更新。  

    此致、

    Davide  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    您是否检查了电容器和连接到电路板的电感器?

    感谢您的布局和图片。

    问题可能来自布局。 从输入到输出的顶层没有直接 GND 连接、因此您有大量高 GND 电流流经这些层。 我认为、在将组件放置在 EVM 上时、检查问题是否已解决是有道理的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Davide、

    当您进行新布局时、我想我们现在可以关闭此主题。 如果新布局出现新问题、我认为有必要开始新的线程。