Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
大家好、
你好。
当 连接 OTG 器件时、BQ25606可以通过 VBUS 提供5V 电压、这是否意味着 VBUS 可以为器件充电和供电? 例如 、如果 BQ25606 为电池充电、并且 USB 端口连接到键盘、它能否为正在为电池充电的 VBUS 供电? 此外、D+ D-引脚是否可以直接与数据引脚共享、如果 VBUS 可以通过该总线为器件供电?
提前感谢您的帮助。
此致、
卡洛
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
大家好、
你好。
当 连接 OTG 器件时、BQ25606可以通过 VBUS 提供5V 电压、这是否意味着 VBUS 可以为器件充电和供电? 例如 、如果 BQ25606 为电池充电、并且 USB 端口连接到键盘、它能否为正在为电池充电的 VBUS 供电? 此外、D+ D-引脚是否可以直接与数据引脚共享、如果 VBUS 可以通过该总线为器件供电?
提前感谢您的帮助。
此致、
卡洛
您好、Carlo、
充电器的工作方式是在 BAT 上为电池充电并在 SYS 上为系统提供电压、或者在 VBUS 上提供稳定电压、而不是同时为二者提供电压。 也就是说、当处于充电模式时、VBUS 上的任何电压都将出现在 PMID 上、而 PMID 上的压降将小于 IBUS*RDSON (Q1)的压降。 此外,在 OTG 模式下,SYS 为 BAT 电压更低的 IBATFET*RDSON (Q4)。
此致、
Jeff
您好 Jeff、
感谢你的答复。 在 OTG 模式下、BQ25606能否同时在 VSYS 和 VBUS 上提供电压? 当 OTG 模式被激活时、VSYS 是否仍处于连接状态? 我们的客户将 VSYS 连接到 SoC、该 SoC 具有 OTG USB 总线、 但是、当他们将外设作为主机插入 USB 端口时、他们希望同一个 USB 端口为连接的外设供电、而不会切断 VSYS 上的电源、因为 VSYS 会持续为 SoC 供电。
感谢您的持续帮助。
此致、
卡洛