This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:用于充电和供电的 VBUS

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967509/bq25606-vbus-to-charge-and-power

器件型号:BQ25606

大家好、

你好。

当 连接 OTG 器件时、BQ25606可以通过 VBUS 提供5V 电压、这是否意味着 VBUS 可以为器件充电和供电? 例如 、如果 BQ25606 为电池充电、并且 USB 端口连接到键盘、它能否为正在为电池充电的 VBUS 供电? 此外、D+ D-引脚是否可以直接与数据引脚共享、如果 VBUS 可以通过该总线为器件供电?

提前感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    充电器的工作方式是在 BAT 上为电池充电并在 SYS 上为系统提供电压、或者在 VBUS 上提供稳定电压、而不是同时为二者提供电压。  也就是说、当处于充电模式时、VBUS 上的任何电压都将出现在 PMID 上、而 PMID 上的压降将小于 IBUS*RDSON (Q1)的压降。  此外,在 OTG 模式下,SYS 为 BAT 电压更低的 IBATFET*RDSON (Q4)。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、


    感谢你的答复。  在 OTG 模式下、BQ25606能否同时在 VSYS 和 VBUS 上提供电压? 当 OTG 模式被激活时、VSYS 是否仍处于连接状态? 我们的客户将 VSYS 连接到 SoC、该 SoC 具有 OTG USB 总线、 但是、当他们将外设作为主机插入 USB 端口时、他们希望同一个 USB 端口为连接的外设供电、而不会切断 VSYS 上的电源、因为 VSYS 会持续为 SoC 供电。

    感谢您的持续帮助。

    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    在 OTG 模式下、SYS 通过 BATFET 连接到 BAT、因此 V (SYS)= V (BAT)- IBAT*RDSonQ4、即 SYS 未被调节。  任何设置为 SYS 的电源都不能用于 VBUS 上的 OTG 输出。  OTG 只能在首先从 VBUS 上断电时激活。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、


    你好。

    为检测充电源而进行握手的数据引脚能否与其他主机共享? 例如、Raspberry Pi OTG USB 端口。 其理念是能够执行充电握手、然后使用相同的数据端口来使用 SoC 的 OTG 功能。



    此致、
    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、  

    是的、但直到在为 BQ25606通电后的头2秒后充电器使这些引脚进入 HiZ。

    此致、

    Jeff