您好!
我使用一个 BQ24070作为电池充电的电源路径管理 IC、并使用2G 调制解调器的稳压电源。 (如下图所示)
当 MOSFET 开关打开时、BQ24070的稳压输出中会出现毛刺脉冲。
由于 BQ24070的输出额定值在限制范围内、因此请帮助了解产生此干扰的原因。 (持续消耗的电流为700mA、来自调制解调器的浪涌为1.6A、再次使用靠近调制解调器的钽电容器进行补偿。)
我怀疑 BQ24070的配置有误。 请帮助查看此应用。
注意:仅当电池断开连接时才会出现此干扰。 连接已充电电池后、工作正常。