This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24073:BQ24073高频噪声??

Guru**** 2693275 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2113, BQ24073, BQ24080, TPS2112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967180/bq24073-bq24073-high-frequency-noise

器件型号:BQ24073
主题中讨论的其他器件:TPS2113bq24080TPS2112

充电器 IC (BQ24073)和 MUX (TPS2113)配置为使用高电压、如下所示;

出现以下现象;

1) 1)在电池模式下、如果电池电压相同、则会发出很弱的高频噪声、如果电池电压存在差异、则不会发出声音。

2) 2)如果在没有电池的情况下向两个充电器 IC 施加5V 电压、则会产生高频噪声。 声音很弱。

3) 3)仅一个充电器 IC 输出(10/11引脚)连接到多路复用器输入端子(IN1或 IN2)时无声音。

4) 4)将充电器 IC 输出之外的电压连接到多路复用器输入端子时没有声音。

我通过更改各种值(ILIM、ISET、TMR)进行了测试、但出现了相同的现象、我找不到高频噪声的原因。

电路中是否存在任何错误或更正?

Iinmax=1.36A、Ichg=404mA、充电定时器=disable。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    为了澄清、当您说电池电压相同时、您是否指的是每个充电器的电池(总共两节电池)?  

    您能否在两个充电器的输出以及多路复用器输出端提供电压和电流的波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    每个充电器中都有一个电池。

    无法捕获多路复用器输出波形、消耗电流小于300mA、并且电压波形没有下降或噪声。

    如上所述、高频噪声是声音、而不是波形。

    在放电模式(电池电压输出)下、两个充电器的电池 具有相同的电压或电源输入模式(4.4V 输出)、当两个充电器连接到多路复用器时会发出声音。

    在高频噪音情况下;

    1) 1)两节电池在放电模式下具有不同的电压。

    2) 2)在电源输入模式下单独连接到多路复用器时。

    3) 3) 当相同的直流电源连接到多路复用器1/2、而不是充电器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    电池充电器配置没有问题。 出现噪声时、您能否共享两个充电器的输出波形? 这些器件如何连接到多路复用器(即通过电缆或引脚)? 如果电缆是不同的电缆、您可以尝试使用它们吗?

    [引用 user="kwon"]

    在高频噪音情况下;

    1) 1)两节电池在放电模式下具有不同的电压。

    2) 2)在电源输入模式下单独连接到多路复用器时。

    3) 3) 当相同的直流电源连接到多路复用器1/2、而不是充电器输出。

    [/报价]

    这是否与您在初始帖子中提供的信息相同? 如果您说这些是您看到声音的条件、这似乎是相互冲突的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我写错了。 这是一个不会发生的情况。 我真的很抱歉。

    充电器和多路复用器通过 PCB 插图设计紧密连接。 但是、这两个网络的长度不同。

    2. 以下是 充电器在充电模式和放电模式下的输出电压波形。

    我再次表示歉意,并感谢你的答复。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    从充电器的角度来看一切都正常。 您是否能够探测 TPS2113的 stat 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    多路复用器状态(上拉 R)/充电器输出电压/多路复用器输出电压一起测量。

    如下所示、当没有电池时、波形中会出现噪声。 此时、似乎会出现高频噪声。

    输出状态似乎会改变电池插座而没有电池。(充电器输出电压相同。)

    bq24073规范是否有任何差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:

    当没有电池时、开关可能会导致高电流消耗、从而导致输出电压下降到足以导致 TPS2113切换电源的程度。  

    发生这种情况时、您是否能够放大时间刻度进行验证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇~! 我学到了很多。 谢谢你。

    连接在示波器交流模式下测得的值。

    由于噪声如下所示、我想配置 bq24080/TPS2113而不是 BQ27073。

    如果没有电池、则在 u11多路复用器中的开/关重复期间似乎会出现相同的噪声现象。 你怎么看?

    如何消除充电器噪声? 向 bq24073 Vout 和 TPS2112 Vout 添加电容器似乎效果很小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这似乎是输入稳定性的一个问题。 您是否在 BQ24073输入端看到与在 bq24080上类似的波形? 如果可能、您能否确认在将负载直接连接到 bq24080时不会发生此行为?  

    如果增加 IN 引脚上的电容器、是否会发生这种情况?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~。

    上面的波形是 bq27073/TPS2113中 TPS2113输出端的放大噪声。

    由于 BQ27073中未解决该问题、因此仅消耗 bq24080电路、因此无法测量波形。

    它从 bq27073/TPS2113增加到 TPS2113的68uF 输入/输出。 它是有效的、但仍然会出现噪声。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kwon:  

    这看起来是器件上的输出下降的结果、如果您不断更换充电器、可能不会产生影响。

    您能否探测两个充电器的输入并共享波形? 您还可以共享两个充电器的输出并共享波形吗?

    我认为、在不同的时间、充电器上可能会出现一个高电流消耗周期、导致多路复用器在这两者之间来回切换。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我将测试更多内容。