主题中讨论的其他器件:TPS2113、 bq24080、 TPS2112
充电器 IC (BQ24073)和 MUX (TPS2113)配置为使用高电压、如下所示;
出现以下现象;
1) 1)在电池模式下、如果电池电压相同、则会发出很弱的高频噪声、如果电池电压存在差异、则不会发出声音。
2) 2)如果在没有电池的情况下向两个充电器 IC 施加5V 电压、则会产生高频噪声。 声音很弱。
3) 3)仅一个充电器 IC 输出(10/11引脚)连接到多路复用器输入端子(IN1或 IN2)时无声音。
4) 4)将充电器 IC 输出之外的电压连接到多路复用器输入端子时没有声音。
我通过更改各种值(ILIM、ISET、TMR)进行了测试、但出现了相同的现象、我找不到高频噪声的原因。
电路中是否存在任何错误或更正?
Iinmax=1.36A、Ichg=404mA、充电定时器=disable。