This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:电源路径功能

Guru**** 2535730 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967625/bq25898-power-path-function

器件型号:BQ25898

大家好、

客户希望更好地了解电源路径技术的工作原理、尤其是电池周期的每个点的 SYS 输出电压。 在数据表中、只要 Vbat > Vsysmin、它就有一些指导说明 VSYS = Vbat + 50mV。 然后、<Vsysmin, Vsys = Vsysmin + 250mV.


因此、假设是典型值、当电池从4.2V 放电至3.75V 时、VSYS = VBAT+50mV。 然后、当 Vbat 降至3.75V 以下时、VSYS 将跳升至 Vsysmin + 250mV = 4.0V、并在电池从3.75V 放电至3.0V 时保持在4.0V 的稳压状态。 是这样吗?

请确认以下内容:
USB 电源存在,电池充电:VSYS =?
不存在 USB 电源,电池在4.2V 时充满电:VSYS =?
不存在 USB 电源,3.0V 时电池几乎为空:VSYS =?

在这些状态中、SYS 输出电压将是多少?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    9.2.6.1 d/s 上的窄 VDC 架构在存在有效 VBUS 时适用。

    如果只有电池存在并且电压高于耗尽阈值(VBAT_DPLZ)、BATFET 将打开并将电池连接到系统。 VSYS 是 VBAT 减去 BATFET 压降。 有关详细信息、请参阅9.2.6.3 d/s 上的补充模式。

     

    USB 电源存在,电池充电:VSYS =? =>请参阅图12。 d/s 上的 V (SYS)与 V (BAT)间的关系
    不存在 USB 电源,电池在4.2V 时充满电:VSYS =? =>类似于 VBAT (BAT 引脚电压)
    不存在 USB 电源,3.0V 时电池几乎为空:VSYS =? =>类似于 VBAT (BAT 引脚电压)

     

    强烈建议通过评估 EVM 熟悉充电器的操作。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、感谢您提供的信息。 这很有帮助。  

    BQ25898C 变体怎么样? C 版本的数据表中没有有关窄 VDC 架构的部分。 我是否可以假设 VSYS 行为类似?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛

    是的、BQ25898C 的原理与其他 BQ25898x 器件类似。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这解决了我的问题。 它说有一个按钮可供点击、但我看不到这样的按钮。  

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很高兴您的问题得到解决。 此主题已关闭。

    谢谢、