This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DA9053:替代解决方案

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967455/da9053-alternative-solution

主题中讨论的其他器件:TPS6521815

客户正在寻找一种兼容的解决方案来替换 dialog 的 DA9053。 我认为我们没有针对这个解决方案的 P2P 单芯片解决方案、因为它包含很多集成。 但是、我们能否提供多芯片解决方案来替代此设计?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      我找不到参考设计、需要与更大的团队一起调查他们在假期后返回的情况。  您是否有关于 PMIC 所供电的要求或处理器的任何其他信息?

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    主芯片为 MCIMX535DVV1C、客户要求更换的部件必须能够配合使用。 如果您需要有关此案例的更多信息、请告诉我。 谢谢。

    此致、
    李玉珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于晨

    感谢您提供更多信息。  我将在明天更新我的搜索并提供回复。

    此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    于晨

    我的同事已建议使用 TPS659106 i.MX53处理器用户指南(修订版 A) 。 但是、iMX53是一款旧处理器、并非重点关注的领域。   您可能还需要考虑 TPS6521815、但我不知道特定于处理器的任何参考材料或指南。

    此致

    Chris