请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS6521815客户正在寻找一种兼容的解决方案来替换 dialog 的 DA9053。 我认为我们没有针对这个解决方案的 P2P 单芯片解决方案、因为它包含很多集成。 但是、我们能否提供多芯片解决方案来替代此设计?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
客户正在寻找一种兼容的解决方案来替换 dialog 的 DA9053。 我认为我们没有针对这个解决方案的 P2P 单芯片解决方案、因为它包含很多集成。 但是、我们能否提供多芯片解决方案来替代此设计?
谢谢。
于晨
我的同事已建议使用 TPS659106 i.MX53处理器用户指南(修订版 A) 。 但是、iMX53是一款旧处理器、并非重点关注的领域。 您可能还需要考虑 TPS6521815、但我不知道特定于处理器的任何参考材料或指南。
此致
Chris