This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:是否可以使用0r 电阻器替代电阻器 RAC 或不使用电阻器?

Guru**** 2814125 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25790, BQ25713, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/963326/bq24610-could-resistor-rac-be-replaced-by-a-0r-resistor-or-do-not-use-a-resistor

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ25790BQ25713

如果我的直流电源足够强、我是否可以不使用 RAC?   在 PCB 中使用0r 还是仅使用 Cooper 布局? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     如果您想禁用输入电流调节功能、可参考此常见问题解答: e2e.ti.com/.../791790

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 还有一个问题,如果我用二极管替换2个 P-MOS 和短 ACN/ACP, 在这种情况下 ,电池和直流电源在突然丢失时是否可以自动切换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      电池和直流电源开关基于由 BATDRV 控制的 FET、不依赖于输入反向阻断 FET 或输入电流感应电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请帮助检查随附的原理图  

    J1输入为直流电源12V、J5为电池(3 x 4.2v 锂电池系列)、J6为电源输出、J6应由直流和电池供电。 电池始终作为备用电源使用、当直流电源丢失时、电池电源 J6会在不断电的情况下自动运行。

    它能否正常安全地工作?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../BQ24610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的电路中、BQ25610如何判断电流电源? 无论是直流电源还是电池、还是两者?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您的输入为12V、输出为3S 锂离子电池? 这会产生12.6V 的充电调节电压。 BQ24610是一款降压充电器、这意味着它需要高于输出电压的输入电压、因此您无法在应用中使用此 IC。 如果您需要降压/升压充电器、请参阅 BQ25713或 BQ25790/792

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我有2个直流电源,12伏和15伏,如果我使用15伏直流电源,我的电路能正常工作吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我使用12伏直流电源时、除了不能将电池充电到12.6V 之外、是否还有其他问题? 这是一个旧项目、因此我不希望更改新 IC

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的想法是、当使用12伏直流电源,我可以通过修改 R242、R243值将电池电压设置为11.1V、因为电池是备用的,它可以使系统在短时间内保持工作正常。 这是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您必须考虑电缆、迹线、RDSON 等上的压降 只要 VCC>VSRN 达到数据表中指定的睡眠阈值、转换器就会切换、所有操作都将像正常一样运行。 如果电池充电不足、则会缩短运行时间、但也会延长电池寿命。 我会与电池制造商核实这是否安全。  

    如果您的输入为15V、则没有问题。 如果需要、您还可以查看降压/升压充电器。 如果您有任何疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kedar,í a

     我在旧电路板上测试我的电路并遇到问题、首先连接直流电源、然后将电池连接到电路板、一切都正常、 指示 灯 LED 指示灯和充电电流正确。 但是、当我第一次将电池连接到电路板、然后再连接直流电源时、指示 灯 LED 将不会亮起、充电电流异常、直流电源似乎直接 为电池充电、  如果我重新连接直流电源、 指示灯 LED 指示灯和电流正常、则直流电源更高。  您能帮我检查原因吗?非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我发现这样的原因:在首先连接电池时 BATFET (Q25)始终开启、而在直流电源连接时、batfet 也不会关闭。 原因是什么?

    我移除了 Q25、该电路似乎 运行良好。 我是否可以移除 Q25?以及 Q25功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      BATFET 仅在您处于睡眠模式时开启。 验证您是否未处于睡眠模式。 当系统中存在外部系统负载时、会使用 BATFET。 如果没有、并且您只是尝试为电池充电、则可以移除此 PFET。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个锂电池作为备用电源、我移除了 BAT PMOS。当我断开直流电源输入时、电池可以通过 HIDRV NMOS 为系统供电、而无需电池 PMOS、我似乎没有问题、

    如果这样做,是否有任何隐藏的危险?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您将观察到热耗散显著增加、因为 HSFET 体二极管的正向压降所产生的效率损失远高于 BAT 和 SYS 之间的 PMOS 导通时的效率损失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我注意到您提到过、但我无法找到在 Q25和电池存在时连接输入源(12V 或15V)时高电流是如何产生的。 可以帮助我检查一下吗? 请找到附件,非常感谢 much.e2e.ti.com/.../7776.BQ24610.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您指的是什么高电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请按如下所示、在前面引用内容。

    如果我先连接直流电源、然后连接电池、则电流正常。 您能不能帮助我检查一下在这种情况下出现高电流的原因、首先连接电池、然后连接直流电源、 我发现、当我先连接电池时、Q25始终开启、当我在连接后连接直流电源时、Q25仍然开启、因此我认为直流电源通过 Q25直接连接电池、并产生高电流。 我不知道为什么 Q25在第一次连接电池时始终处于打开状态,您能帮我解决这个问题吗? 谢谢你。

    • 对 Kedar Manishankar 的答复

      尊敬的 Kedar,í a

       我在旧电路板上测试我的电路并遇到问题、首先连接直流电源、然后将电池连接到电路板、一切都正常、 指示 灯 LED 指示灯和充电电流正确。 但是、当我第一次将电池连接到电路板、然后再连接直流电源时、指示 灯 LED 将不会亮起、充电电流异常、直流电源似乎直接 为电池充电、  如果我重新连接直流电源、 指示灯 LED 指示灯和电流正常、则直流电源更高。  您能帮我检查原因吗?非常感谢。

    • 回复 user5147365

      您好!

       我发现这样的原因:在首先连接电池时 BATFET (Q25)始终开启、而在直流电源连接时、batfet 也不会关闭。 原因是什么?

      我移除了 Q25、该电路似乎 运行良好。 我是否可以移除 Q25?以及 Q25功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我第一次连接电池然后连接直流电源时,VREF 始终为0v。 为什么? 即使我移除电池并保持直流电源连接、VREF 仍然为0v。 但如果连接直流电源,Vref 为3.3V,然后连接电池电池组断开,则电路工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我移除 R57时、电路工作良好、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      您的系统中的 R57是什么? 当没有有效输入电压时、由 BATDRV 驱动的 FET 将 SYS 连接到 BAT。 这样、在移除适配器后、系统仍可由电池供电。 当适配器存在时、SYS 由输入供电、前提是输入源有效。 您必须确保输入电压高于输出电压的睡眠阈值增量。 此行为在数据表的系统电源选择器部分进行了说明。