主题中讨论的其他器件:BQ25790、 BQ25713、
如果我的直流电源足够强、我是否可以不使用 RAC? 在 PCB 中使用0r 还是仅使用 Cooper 布局? 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
如果您想禁用输入电流调节功能、可参考此常见问题解答: e2e.ti.com/.../791790
请帮助检查随附的原理图
J1输入为直流电源12V、J5为电池(3 x 4.2v 锂电池系列)、J6为电源输出、J6应由直流和电池供电。 电池始终作为备用电源使用、当直流电源丢失时、电池电源 J6会在不断电的情况下自动运行。
它能否正常安全地工作?
非常感谢。
尊敬的 Kedar,í a
我在旧电路板上测试我的电路并遇到问题、首先连接直流电源、然后将电池连接到电路板、一切都正常、 指示 灯 LED 指示灯和充电电流正确。 但是、当我第一次将电池连接到电路板、然后再连接直流电源时、指示 灯 LED 将不会亮起、充电电流异常、直流电源似乎直接 为电池充电、 如果我重新连接直流电源、 指示灯 LED 指示灯和电流正常、则直流电源更高。 您能帮我检查原因吗?非常感谢。
请按如下所示、在前面引用内容。
如果我先连接直流电源、然后连接电池、则电流正常。 您能不能帮助我检查一下在这种情况下出现高电流的原因、首先连接电池、然后连接直流电源、 我发现、当我先连接电池时、Q25始终开启、当我在连接后连接直流电源时、Q25仍然开启、因此我认为直流电源通过 Q25直接连接电池、并产生高电流。 我不知道为什么 Q25在第一次连接电池时始终处于打开状态,您能帮我解决这个问题吗? 谢谢你。
尊敬的 Kedar,í a
我在旧电路板上测试我的电路并遇到问题、首先连接直流电源、然后将电池连接到电路板、一切都正常、 指示 灯 LED 指示灯和充电电流正确。 但是、当我第一次将电池连接到电路板、然后再连接直流电源时、指示 灯 LED 将不会亮起、充电电流异常、直流电源似乎直接 为电池充电、 如果我重新连接直流电源、 指示灯 LED 指示灯和电流正常、则直流电源更高。 您能帮我检查原因吗?非常感谢。
回复 user5147365:
您好!
我发现这样的原因:在首先连接电池时 BATFET (Q25)始终开启、而在直流电源连接时、batfet 也不会关闭。 原因是什么?
我移除了 Q25、该电路似乎 运行良好。 我是否可以移除 Q25?以及 Q25功能是什么?