This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:如果 COMH 连接到 COMH、通信是否仍然正常?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966012/bq79616-q1-can-the-communication-still-work-if-comh-is-connected-to-comh

器件型号:BQ79616-Q1

您好!

我的客户使用16个 BQ79616形成菊花链、他们担心如果工作人员不小心将器件1的 COMH 连接到器件2的 COMH、通信是否仍然正常?

是否有方法可以直接查找连接错误的器件?

是否可以通过软件进行配置、让错误连接的器件正常通信? 如何实现?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    否这不是器件正常工作的正确意图。 您可能会以这种方式意外地发生通信冲突。 我建议在重新连接模块之前仔细检查。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泰勒

    谢谢你。 因此、我们只能通过逐个检查模块来检查连接。 我们无法从软件或任何寄存器中得知?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    正确连接的模块很可能不会通信任何内容、因此您可以通过软件找出这种方式。  

    此致、

    泰勒