请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ79616-Q1 您好!
我的客户使用16个 BQ79616形成菊花链、他们担心如果工作人员不小心将器件1的 COMH 连接到器件2的 COMH、通信是否仍然正常?
是否有方法可以直接查找连接错误的器件?
是否可以通过软件进行配置、让错误连接的器件正常通信? 如何实现?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我的客户使用16个 BQ79616形成菊花链、他们担心如果工作人员不小心将器件1的 COMH 连接到器件2的 COMH、通信是否仍然正常?
是否有方法可以直接查找连接错误的器件?
是否可以通过软件进行配置、让错误连接的器件正常通信? 如何实现?
谢谢。