This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:输入电流动态电源管理行为问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966296/bq24800-question-for-the-behavior-of-input-current-dynamic-power-management

器件型号:BQ24800

各位专家、您好!

我对输入电流动态电源管理的行为有疑问。

我想知道系统侧的输出电压。
我认为、当系统侧电流和充电电流之和超过电流限制时、系统侧的输出电压将保持适配器电压。 是这样吗?
在上述情况之后、当系统侧充电电流超过 电流限值时、系统侧的输出电压将与电池电压相同。 此外、外部 BAT FET (Q1、Q2)正在将交流适配器电压调节为电池电压。 是这样吗?

这个问题是我担心的、当系统电流超过电流限值时 BAT FET 会发热。


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接交流适配器时、系统电压与适配器电压相同。  

    '来自壁式适配器或其他直流电源的总输入电流是为电池充电所需的系统电流和电流的总和。 当输入电流超过设定的输入电流限值时、BQ24800器件会降低充电电流、从而为系统负载提供优先级。 随着系统电流的上升、可用的电流也会增加
    充电电流降至0。 如果在充电电流降至0后系统负载进一步增加、充电器将进入混合动力升压模式并增加电池功率以支持系统负载、从而保持输入电流限制。"

    移除适配器后、系统通过 BATFET 连接到电池。

    关于您的问题、

    我认为、当系统侧电流和充电电流之和超过电流限制时、系统侧的输出电压将保持适配器电压。 是这样吗? 回答:正确
    在上述情况之后、当系统侧充电电流超过 电流限值时、系统侧的输出电压将与电池电压相同。 此外、外部 BAT FET (Q1、Q2)正在将交流适配器电压调节为电池电压。 是这样吗? 回答:不正确。 系统电压仍等于适配器电压。 BATFET 关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Tiger、

    感谢您的解释、很抱歉我迟到了。
    我可能了解 混合动力升压模式下发生的情况、即为系统侧负载提升电池电压。
    然后、我想知道如何测量交流侧电压以及电池侧升压电压的精度。

    您会解释一下吗?


    此致、
    Kazuki kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在混合动力升压模式期间、适配器电流被调节至输入电流限值电平、这样适配器将不会崩溃。 我们不测量交流侧电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在混合动力升压模式下、根据我的理解、电池侧电压由 Q4和 Q5升压、用于为系统负载侧供电。
    它们必须与交流侧电压具有相同的电压。
    然后、我认为 BQ24800需要监控交流侧电压、以便从电池侧获得相同的升压电压。

    您能告诉我 BQ24800决定升压的方法吗?
    此外、在混合动力升压模式下、电池侧是否存在电流限制?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuki、

    在混合动力升压模式下、我们不控制升压电压、而是控制电流。 适配器电流被调节至输入电流限值电平、这样适配器就不会崩溃。  

    为了在混合升压模式或仅电池升压模式期间保持放电电流低于电池 OCP 额定值、BQ24800器件支持放电电流调节。