This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:申请 TPS25947的封装文件(CAD)。

Guru**** 2782465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25947

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965197/tps25947-request-the-footprint-file-cad-of-tps25947

器件型号:TPS25947

我在主页上查看了 tps25947的占用空间文件。 但如图所示、它是 WQFN20。
tps25947是 vqfn10。
我可以获取 VQFN10的封装文件吗?
请检查。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    很抱歉给您带来不便。 下周初我会再回来。

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我安装了正确的封装。

    此致

    Kunal Goele2e.ti.com/.../TPS25947_2D00_footprint.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您提供封装。  我将其加载到 Altium 中、我认为阻焊层设置错误、手动膨胀为0 mm。  根据数据表、最大值应设置为0.05mm (但我认为不为零)、如果项目的设计规则设置为0.05mm 或更低、则应设置为"规则"。  对于定义的非阻焊层、0mm 的阻焊层扩展是不现实的、因为几乎不可能在阻焊层和铜层之间实现完美配准。  阻焊层定义的建议是正确的、因为它显示的最小重叠为0.05 mm。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。  如果您不熟悉在 Altium 中创建复杂焊盘的方式、请单击此处的 PDF 文件链接、其中显示了如何完成该操作:

    https://resources.altium.com/sites/default/files/uberflip_docs/file_1227.pdf

    TI 封装角落中的奇形焊盘是常规 SMT 焊盘和区域的组合。  焊盘是圆形的、在该区域内。  由于该区域与焊盘重叠、因此它成为焊盘的扩展。  将圆形 SMT 焊盘的阻焊层扩展设置为0是正确的。  如果您看看该区域的属性、它还具有焊锡膏和阻焊层扩展设置。  在这里、您可以将阻焊层扩展设置为0.05mm (如果您的 PCB 制造商可以处理容差、但不会小至0、除非您在焊盘上需要一些阻焊层)。  焊盘和区域中的焊锡膏扩展设置为较大的负数、这就是您在 Altium 中移除焊锡膏开口的方法。  粘贴功能在粘贴层中显式绘制、因为它们与焊盘略有不同。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本主题的第一个论坛帖子中、我说阻焊层定义的建议是正确的、但我并不意味着非阻焊层定义的建议是错误的。  数据表是正确的、我认为尺寸需要一些调整。

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    感谢您的讲解。 我将就此向您回复。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    与团队合作更新封装。 我现在正在关闭线程。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    您是否会在收到一些反馈后重新打开该主题?  我不确定您为什么要关闭它。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Greg、

    当有人在此线程上发布时、该线程会自动打开。 您可以随时发布。

    此致

    Kunal Goel