This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:有关 Vbias 的问题

Guru**** 2542900 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966718/tps74401-question-regarding-vbias

器件型号:TPS74401

专家您好!

我对 Vbias 考虑有疑问。
我的客户 plat 在以下条件下使用此器件。
VIN = 2.4V
Vout = 2.2V
Vbias = 4V

我对 Vbias 注意事项的理解是有2个标准。 第一个是输出电压和 Vbias、第二个是输入电压和 Vbias。
对于第一个标准、上述情况满足 Vbias >= Vout + 1.62V (margin=0.18V)的要求。
但是、对于第二个标准、上述情况无法满足 Vbias >= Vin + 1.62V (margis=-0.02V)的要求。

那么、我想知道该设计是否正常工作?
如果上述情况无法正常工作、您能否告诉我最低输入电压以确保 TPS74401正常运行。

此外、我认为这个1.62V 电压覆盖了所有工作温度范围(-40~125C)。
那么、对于上述设计、我们能否在-20~85C 下降低该额定值?


此致、
Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kazuki、

    1.62V 用于在满载(即300mA)时覆盖器件。 如果您在该负载下未使用器件、并且您的器件输入大于给定 Vbias 下的压降电压、则该器件应正常工作。  

    从上面的 EC 表中、1.62V 值来自最大输出电流、但如果您的应用具有较低的输出电流、 我们可以获得新的 VDO (VBias)。

    根据6.3建议运行条件表、当 VIN 低于 VOUT + VDO (VBIAS)时、需要偏置电源。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juliette:

    感谢您的支持。
    不幸的是、我看不到您附加的图。
    您会再上传吗?


    此致、
    Kazuki Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Kazuki Kuramochi、  

    很抱歉、我不知道发生了什么。   

    1.62V 用于在满载(即300mA)时覆盖器件。 如果您在该负载下未使用器件、并且您的器件输入大于给定 Vbias 下的压降电压、则该器件应正常工作。  

    从上面的 EC 表中、1.62V 值来自最大输出电流、但如果您的应用具有较低的输出电流、 我们可以获得新的 VDO (VBias)。

    根据6.3建议运行条件表、当 VIN 低于 VOUT + VDO (VBIAS)时、需要偏置电源。  

    最棒的

    Juliette

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Kazuki Kuramochi、  

    很抱歉、我不知道发生了什么。   

    1.62V 用于在满载(即300mA)时覆盖器件。 如果您在该负载下未使用器件、并且您的器件输入大于给定 Vbias 下的压降电压、则该器件应正常工作。  

    从上面的 EC 表中、1.62V 值来自最大输出电流、但如果您的应用具有较低的输出电流、 我们可以获得新的 VDO (VBias)。

    根据6.3建议运行条件表、当 VIN 低于 VOUT + VDO (VBIAS)时、需要偏置电源。  

    最棒的

    Juliette