This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:BQ7791502原理图审阅

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/964564/bq77915-bq7791502-schematic-review

器件型号:BQ77915

您好!  

客户使用 BQ7791502开发 BMS。

在锂离子电池4芯充电测试期间、我无法对其充电、因此也请查看电路。

* BMS 设置规格

-化学(容量):锂离子(1.9Kw)

-电池平衡类型:外部 FET

* 配置电池组

-18650 2500Ah 锂离子电池:4S45P

*原理图注释*

1.经过 NC 处理的部件未焊接。

2.更改为 CBO 流程和 CBI 低电平。

连接到 VR1 = 750k、CCFG = AVDD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否告诉我 CHG 和 DSG FET 的状态-它们都是开路还是仅开路? 当您首次连接电池时、如果电池已经充满电、则可能会阻止 CHG FET 导通。  该器件在复位后假定 OV 故障、如果所有电池电压低于 OV 阈值减去迟滞、则在 OV 延迟后自动清除。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在原理图上还有几个观察结果。 用于导通充电 FET 的 P-ch 是向后的(FET6)、将防止充电 FET 导通。

    由于您有18个 FET 并联、每个 FET 的栅极电阻高达11.4nF、因此关断速度较慢、导通速度也可能较慢。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    感谢您的支持。

    客户审查结果:已确定为 GND 模式问题。

    客户提出了其他问题。

    如果充电电压高于约17伏、BQ7791502的 CHG 和 DHG 信号将丢失。 此症状是否正常?
    -电池未充满电。
    -然后、当电池和充电器被移除并重新连接时、它将运行(充电电压不超过17伏)

    2.蓄电池充电电流最大值小于0.9A 如何增大电流?

    3.当放电时,UV 不会关断。
    -在 UV 2.9V 设置下、1节电池降至2.6V。

    4、在 BQ7791502的引脚19 VTB 上测量的电压约为0V。
    -VTB 不输出电压、VTS 不检测电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否在该调试中取得了任何其他进展。 很抱歉,我的反应很晚,我在假期里不在办公室,今天又回来了。

    1.这不是正常现象(当电压高于17V 时 CHG 和 DSG 关断)。 该器件的 OV 条件是电池电压高于4.2V、并且只有 CHG FET 应关断。 OCC 保护将关闭 CHG 和 DSG FET。 检测电阻器上的 OCC 阈值为70mV。

    这受 OCC 阈值的限制。 感应电阻器需要具有较大的值、以便在如此低的电流下触发该值(70mV 阈值)。

    3.当电池电压低于2.9V 时,DSG FET 应关断。  

    4.在进行温度测量时,您应该能够在 TS 引脚上观察到一个偶尔的脉冲。

    此致、

    Matt