您好!
客户使用 BQ7791502开发 BMS。
在锂离子电池4芯充电测试期间、我无法对其充电、因此也请查看电路。
* BMS 设置规格
-化学(容量):锂离子(1.9Kw)
-电池平衡类型:外部 FET
* 配置电池组
-18650 2500Ah 锂离子电池:4S45P
*原理图注释*
1.经过 NC 处理的部件未焊接。
2.更改为 CBO 流程和 CBI 低电平。
连接到 VR1 = 750k、CCFG = AVDD。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户使用 BQ7791502开发 BMS。
在锂离子电池4芯充电测试期间、我无法对其充电、因此也请查看电路。
* BMS 设置规格
-化学(容量):锂离子(1.9Kw)
-电池平衡类型:外部 FET
* 配置电池组
-18650 2500Ah 锂离子电池:4S45P
*原理图注释*
1.经过 NC 处理的部件未焊接。
2.更改为 CBO 流程和 CBI 低电平。
连接到 VR1 = 750k、CCFG = AVDD。
您好、Matt
感谢您的支持。
客户审查结果:已确定为 GND 模式问题。
客户提出了其他问题。
如果充电电压高于约17伏、BQ7791502的 CHG 和 DHG 信号将丢失。 此症状是否正常?
-电池未充满电。
-然后、当电池和充电器被移除并重新连接时、它将运行(充电电压不超过17伏)
2.蓄电池充电电流最大值小于0.9A 如何增大电流?
3.当放电时,UV 不会关断。
-在 UV 2.9V 设置下、1节电池降至2.6V。
4、在 BQ7791502的引脚19 VTB 上测量的电压约为0V。
-VTB 不输出电压、VTS 不检测电压。
您好!
您是否在该调试中取得了任何其他进展。 很抱歉,我的反应很晚,我在假期里不在办公室,今天又回来了。
1.这不是正常现象(当电压高于17V 时 CHG 和 DSG 关断)。 该器件的 OV 条件是电池电压高于4.2V、并且只有 CHG FET 应关断。 OCC 保护将关闭 CHG 和 DSG FET。 检测电阻器上的 OCC 阈值为70mV。
这受 OCC 阈值的限制。 感应电阻器需要具有较大的值、以便在如此低的电流下触发该值(70mV 阈值)。
3.当电池电压低于2.9V 时,DSG FET 应关断。
4.在进行温度测量时,您应该能够在 TS 引脚上观察到一个偶尔的脉冲。
此致、
Matt