This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28600EVM-65W:IQ 和分流电压器件更换问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28600-Q1, TL431, LM4041-N-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967685/ucc28600evm-65w-iq-and-shunt-voltage-device-replacement-questions

器件型号:UCC28600EVM-65W
主题中讨论的其他器件:UCC28600-Q1LM4041-N-Q1TL431

尊敬的团队:

最近、我的客户想评估我们的 UCC28600-Q1、他们有三个问题、如下所示、您能帮助回答吗? 谢谢!

在 UCC28600EVM-65W 用户指南中、我们使用 TL431。 但 TL431的精度有点低、我的客户希望改用更高精度的器件、例如 LM4041-N-Q1。 是否可以在此处使用 LM4041-N-Q1?

当 Vin 具有高电压输入时、Vout 没有输出且 SS 对 GND 短路、器件的静态电流是多少?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    请允许延迟 、我们将在1月25日度假回来后对您的问题作出答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    请注意、LM4041允许的最大输出电压为15V、TL431为36V。LM4041的基准电压为1.223V。 TL431为2.495V。 客户需要调整分压电阻。 其他人我没有看到太多顾虑。

    当 SS 短接至 GND 时,我相信控制器将进入待机模式。 因此静态电流是典型值。 350uA。

    谢谢。