This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 0-120V、12A 可变电源

Guru**** 2561860 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/965721/0-120v-12a-variable-power-supply

主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC28950UCC28951

你(们)好  

请向我们推荐任何参考设计/IC、以获得0-120VDC、12A 可变电源。

输入电压:230VAC、50Hz

输出电压:0-120VDC、12A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 PMP8740。  这是我可以找到的最符合您要求的参考设计。  这是一个相移全桥、可提供2kW 输出、输出范围为0-32V。  根据您的要求、需要调整相移全桥以适应120V 输出。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持。

    此 PMP8740基于微控制器。  

    是否有机会使用 UCC28950等器件进行设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的支持。

    能否使用 UCC28950生成0-120VDC?  

    此致、

    A.S.Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PMP8740设计确实使用 UCC28951来控制功率级。  是的、可以使用 UCC2895x 器件生成0-120V 输出。  PMP8740设计可用作起点、但很显然、需要重新设计功率级以获得更高的次级电压。

    此致、

    Brian