Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, TPS774
主题中讨论的其他器件:ADC128S102、 TPS774
早上好、
我正在考虑使用此器件为 TI 12位 ADC (ADC128S102系列、VD 和 VA 电源)供电。
从第一次分析中可以看出、线路调节变化和300Hz 至100KHz 噪声特性都将低于我将用于我的应用的最小分辨率。
但是、由于我将测量低至直流的相当低频信号、因此我正在寻找 TPS774系列1/f 噪声特性。
是否可以获取此数据? 或者是否有 SPICE 宏模型能够准确地描述这一点?
此致、
肖恩