This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS77401-EP:TPS774输出噪声特性低于300Hz

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC128S102, TPS774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967055/tps77401-ep-tps774-output-noise-characterization-below-300-hz

器件型号:TPS77401-EP
主题中讨论的其他器件:ADC128S102TPS774

早上好、

我正在考虑使用此器件为 TI 12位 ADC (ADC128S102系列、VD 和 VA 电源)供电。

从第一次分析中可以看出、线路调节变化和300Hz 至100KHz 噪声特性都将低于我将用于我的应用的最小分辨率。

但是、由于我将测量低至直流的相当低频信号、因此我正在寻找 TPS774系列1/f 噪声特性。  

是否可以获取此数据?  或者是否有 SPICE 宏模型能够准确地描述这一点?

此致、

肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    您可以从图8中找到低至100Hz 的噪声数据。 我们没有任何超出数据表中列出的噪声数据。 如果您对其他 LDO 持灵活态度、我们建议您使用噪声低得多(<5uVrms)的其他 LDO。  

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的快速跟进。  我确实观察到 DS 中的现有噪声规格低至100Hz。  我对这种噪声性能没有任何问题、并满足我的要求

    我希望能够感受到低于100Hz 的噪声、而不必花时间进行这些测量、 目前我正处于一个时间紧张的状态、这个部件已经由项目其他部分的其他小组进行了规范。  基本上、我有一个最小分辨率为800uV 的 ADC。  我能否对 TPS774 1/f 噪声相对于该最小分辨率的幅度有所了解?  我可以承受 ADC 动态范围的下降。  如果 TI 能提供与我的案例相关的1/f 幅度...短期内不需要准确的数据...只需要一种棒球场的价值感、我会很感激?

    此外、我还有以下问题:

    数据表的第一页有着重号"2%固定输出版本在额定条件下的容差"、而在25的第7页上、第一个表条目显示了可调版本的+/-2%容差。  考虑到第一页的要点,这是正确的吗?  我假设可调版本在整个温度范围内也是+/-2%,但现在将根据外部反馈电阻器性能产生额外的误差?

    了解当 Vin 降至 Vo + 1V 以下时、线路调节性能如何降低、这一点很有意思。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    对于<100Hz、1/f 噪声将占主导地位、当频率降至100Hz 时、您可能会看到噪声线性上升。 您可能会在本 应用手册中找到一些低至10Hz 的噪声密度示例。 如果您使用的是可调节版本、您还可以考虑添加前馈电容器以降低噪声。  

    对于2%精度的问题、是的、当使用外部电阻分压器时、输出将具有来自反馈电阻器容差的额外误差项。

     

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您参考应用手册。  我将配置前馈电容器

    此致、

    肖恩