主题中讨论的其他器件:TPS3430、 TPS3851
请帮助推荐新的看门狗芯片。
IC 的时序:
要求说明:非传统看门狗;如果 MCU 在器件通电一段时间(计数周期)后不执行任何操作、则 MCU 将复位。 如果 MCU 在时钟周期中有一个计时器、则 MCU 将经历以下计数周期;请注意、MCU 在启动时不会为狗供电、并且必须启动复位 IC。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您能否查看 TSP3851并查看它是否适用于您的应用? 我可以知道应用程序的详细信息吗?
请参阅数据表第6页的图1、网址 为:www.ti.com/.../tps3851.pdf
您能否澄清一下非传统看门狗是否需要下面图片中所示的初始时钟周期:
答:无初始时钟
在您的初始线程中、有人提到 MCU 在启动时不会给狗喂食:
答:不能喂狗
正如 Ajay 提到的、我们的 TPS3851可以满足客户的需求、但您能否与我们分享有关该应用的更多详细信息。 TPS3851在 TWD (min)之前需要一个 WDI 脉冲、以确保正常运行。 请参阅以下内容:
答:硬件时序电路、当 MCU 引导错误时、硬件复位无效、必须复位电源