This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3431:请帮助推荐新的看门狗芯片

Guru**** 1624225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3430, TPS3851
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966361/tps3431-please-help-to-recommend-a-new-watch-dog-chip

器件型号:TPS3431
主题中讨论的其他器件:TPS3430TPS3851

请帮助推荐新的看门狗芯片。

IC 的时序:

要求说明:非传统看门狗;如果 MCU 在器件通电一段时间(计数周期)后不执行任何操作、则 MCU 将复位。 如果 MCU 在时钟周期中有一个计时器、则 MCU 将经历以下计数周期;请注意、MCU 在启动时不会为狗供电、并且必须启动复位 IC。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供应用的时序图或示意图?  我想您将需要一个窗口看门狗计时器、例如 TPS3430、用于您所描述的应用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无需时序:不是通用看门狗!

    当器件上电时、时序芯片输出高电平;如果在3s 或更高的时间内没有触发时序芯片的操作、则时序芯片需要输出低电平;如果在时序周期内触发时序芯片、它将不会移动。

    客户已经测试了 SGM820、可以使用它。

    下图是 SGM820时序图和看门狗时序图。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们没有一个运行方式与 SGM820类似的看门狗计时器部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看 TSP3851并查看它是否适用于您的应用? 我可以知道应用程序的详细信息吗?

    请参阅数据表第6页的图1、网址 为:www.ti.com/.../tps3851.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否澄清一下非传统看门狗是否需要下面图片中所示的初始时钟周期:

    在您的初始线程中、有人提到 MCU 在启动时不会给狗喂食:

    正如 Ajay 提到的、我们的 TPS3851可以满足客户的需求、但您能否与我们分享有关该应用的更多详细信息。  TPS3851在 TWD (min)之前需要一个 WDI 脉冲、以确保正常运行。  请参阅以下内容:

    期待很快收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将与客户核实。 谢谢 Ben。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    谢谢!  随时向我们发送信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否澄清一下非传统看门狗是否需要下面图片中所示的初始时钟周期:
    答:无初始时钟
    在您的初始线程中、有人提到 MCU 在启动时不会给狗喂食:
    答:不能喂狗
    正如 Ajay 提到的、我们的 TPS3851可以满足客户的需求、但您能否与我们分享有关该应用的更多详细信息。 TPS3851在 TWD (min)之前需要一个 WDI 脉冲、以确保正常运行。 请参阅以下内容:
    答:硬件时序电路、当 MCU 引导错误时、硬件复位无效、必须复位电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    那么、TPS3851不适合客户?  此时、如果 TPS3851无法正常工作、我们实际上没有一个能够满足客户需求的器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    请验证 TPS3851是否可用于客户的应用。  根据时序图、两个器件的运行方式似乎相同。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我正在等待客户的回复。 现在不要关闭此帖子、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    保持我们的发布!!