This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:是否支持 USB C Vbus 电压范围?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898, BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967511/bq25898-usb-c-vbus-voltage-range-supported

器件型号:BQ25898
主题中讨论的其他器件: BQ25790

您好、TI 团队、

我将 BQ25898与 USB Type C 连接器搭配使用、这意味着 VBUS 范围为5V 至20V。  BQ25898是否能够承受此电压范围? 还是必须在电路之前添加 OVP?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    BQ25898可承受高达20V 的输入电压、但如果 VBUS>14V、则不会为电池充电。  您可能会考虑 BQ25790、它可在高达22V 的输入电压下运行。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于我们的应用来说、当 Vbus>14V 时、充电被禁用是可以的。 我担心的是、如果用户将大于14V 的 VBUS 电压、20V 的电压插入充电器并长时间施加到充电器上、会发生什么情况。

    有关 Vbus 电压的信息仅在绝对最大额定值表中指定(请参阅下面的)。 我对注1的理解是、如果 Vbus 长时间高于14V (20V)、会影响器件可靠性、不是吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maxime:

    你是对的。

    对此,

    Jeff