This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:加电期间过流保护的行为

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967392/tps552882-q1-behavior-of-over-current-protection-during-power-up

器件型号:TPS552882-Q1

加电期间过流保护的行为是什么? 如果在加电期间发生浪涌电流、是否可以触发"平均电感器电流限制"? 如果是,我们可能会在  输出电压上升期间看到一个瞬时的 Vdrop?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

    是的、该器件可能触发电流限制、如果输出电流足够大、VOUT 将下降。