大家好、TI 专家
BQ24172用于定制设计的充电管理。 当适配器电压为13V 或以上时、STAT 引脚始终为低电平、即使电池充满电也是如此。 在同样的情况下、当适配器电压降至12.6V 时、STAT 引脚立即变为高电平。 这是否意味着为3节电池充电时的上限为12.6V?
此致
杨
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ricardo
是的、STAT 引脚启用终端。(1.5k Ω 电阻器和一个 LED)。 对于13V 适配器电压下的充电过程、STAT 引脚将低电平保持在6小时以上、对于10Ah 电池、峰值电流为4A。 大约3小时后、电池充电后、电压显示为12.5V、此后电压始终为12.5V、持续3小时以上、因此我认为电池实际上充满电。
当我移除电池时、适配器侧总共提供17mA 的电流、我发现 BQ24172仍在切换。 是这样吗?
此致
杨