Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1
您好!
我们在设计中使用 LM5060-Q1。 我们有以下有关 IC 的问题、
1)何时触发 OVP? 当引脚上的电压达到 OVP_TH- OVP_HYS (2V - 240mV)或 OVP_TH (2V)时、是否会触发它?
2)该设计是使用 TINA TI 仿真模型进行仿真的。 在 GATE 引脚中、连接了一个4.75欧姆电阻器和100nF 电容器(请参阅下图)。 使用的定时器电容为68nF。 在启动时、100nF 电容器会阻止 VGS 在计时器电容器之前快速斜升。 因此 MOSFET 关闭。 当100nF 更改为10nF 时、当 MOSFET 从电压斜升时(看起来像平坦电压、因为它在一段时间内保持在同一电压- 2.35V)、故障计时器放电。 在数据表中、5V 作为阈值给出。 但对于我们来说、故障计时器以2.35V 的电压放电(请参阅下图)。 请对此进行澄清。
3)在整个温度范围(-40°C 至125°C)内、齐纳二极管最坏情况下的钳位电压是多少?
谢谢
Viswa