This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:OVP 阈值和 VGS 启动故障查询

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/967002/lm5060-q1-ovp-threshold-and-vgs-startup-fault-query

器件型号:LM5060-Q1

您好!

我们在设计中使用 LM5060-Q1。 我们有以下有关 IC 的问题、

1)何时触发 OVP? 当引脚上的电压达到 OVP_TH- OVP_HYS (2V - 240mV)或 OVP_TH (2V)时、是否会触发它?

2)该设计是使用 TINA TI 仿真模型进行仿真的。 在 GATE 引脚中、连接了一个4.75欧姆电阻器和100nF 电容器(请参阅下图)。 使用的定时器电容为68nF。 在启动时、100nF 电容器会阻止 VGS 在计时器电容器之前快速斜升。 因此 MOSFET 关闭。 当100nF 更改为10nF 时、当 MOSFET 从电压斜升时(看起来像平坦电压、因为它在一段时间内保持在同一电压- 2.35V)、故障计时器放电。 在数据表中、5V 作为阈值给出。 但对于我们来说、故障计时器以2.35V 的电压放电(请参阅下图)。 请对此进行澄清。

3)在整个温度范围(-40°C 至125°C)内、齐纳二极管最坏情况下的钳位电压是多少?

谢谢

Viswa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Viswa、

    1A)当 OVP 引脚上的电压达到2V 时、OVP 将触发。

    2a)您能不能共享 TINA 文件来查看  

    3A) 18.5V。 额定电压为20V 的 FET 足以用于系统

    您能否分享您的系统规格、保护要求、最终产品详细信息?

    此致、Rakesh