This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746-Q1:散热过孔#39;s 放置?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/966805/tps746-q1-thermal-via-s-placement

器件型号:TPS746-Q1

大家好、

一位客户希望确保 TPS746-Q1上的散热过孔位置已固定。 这是因为数据表中的布局示例看起来是固定的。 我不认为它是固定的、但如果它应该被用作固定的放置、那么有什么特殊的理由使用固定的位置?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    对于带有散热焊盘的器件、器件封装的主要热传导路径是通过散热焊盘到 PCB。 此焊盘区域必须包含一组镀通孔、这些通孔会将热量传导至额外的铜平面、以增加散热。

    根据客户应用耗散的功率大小、可以更改/移除过孔放置。 数据表上显示的是一个示例起点、可帮助指导您的 PCB 布局。  

    有关过孔功率耗散的更多信息、请参阅  QFN 和 SON PCB 连接 应用手册中的第3.4.1节散热焊盘过孔设计以及 数据表的第8.1.6节功率耗散(PD)

    最棒的

    Juliette