请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TL431 我目前使用的 TL431在该原理图中的电压约为30V:
我想使用 TL431实现36V 以上的电压。 是否有这样的用例? 具有两个 TL431的电路是否可以工作? (如下所示):
此致、
Andrii。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.